Las células de carga digitales de HBM facilitan el llenado de alta precisión con leche de coco en China
Gracias a la adopción de células de carga digitales de HBM, el fabricante de maquinaria chino Best Crown ha brindado a su cliente Shanghai Dairy Milk ahorros anuales del orden de millones de euros. Las cuentas son muy sencillas. Un control más preciso de las cantidades de llenado en las máquinas de Best Crown reduce la porción "de regalo", es decir, el margen de seguridad que se añade para garantizar que se alcanza el peso de llenado que figura en el envase.
La industria alimentaria china se encuentra desde hace años en fuerte crecimiento, debido a una pujante clase media con una demanda más sofisticada y a una serie de nuevas oportunidades de exportación. La eficiencia y la fiabilidad en el llenado de los envases es una cuestión que interesa por igual a los fabricantes de maquinaria y a sus clientes.
El fabricante chino de maquinaria Best Crown decidió utilizar la célula de carga FIT/5 de HBM en una nueva máquina embotelladora de leche de coco, y la decisión ha sido todo un éxito.