Un ahorro anual de millones de euros:

Las células de carga digitales de HBM facilitan el llenado de alta precisión con leche de coco en China

Gracias a la adopción de células de carga digitales de HBM, el fabricante de maquinaria chino Best Crown ha brindado a su cliente Shanghai Dairy Milk ahorros anuales del orden de millones de euros. Las cuentas son muy sencillas. Un control más preciso de las cantidades de llenado en las máquinas de Best Crown reduce la porción "de regalo", es decir, el margen de seguridad que se añade para garantizar que se alcanza el peso de llenado que figura en el envase.

La industria alimentaria china se encuentra desde hace años en fuerte crecimiento, debido a una pujante clase media con una demanda más sofisticada y a una serie de nuevas oportunidades de exportación. La eficiencia y la fiabilidad en el llenado de los envases es una cuestión que interesa por igual a los fabricantes de maquinaria y a sus clientes.

El fabricante chino de maquinaria Best Crown decidió utilizar la célula de carga FIT/5 de HBM en una nueva máquina embotelladora de leche de coco, y la decisión ha sido todo un éxito.

Pesaje preciso de leche de coco

Gracias a la alta precisión de la tecnología de pesaje digital de HBM, la empresa Shanghai Dairy Milk ha podido ahorrar varios gramos de leche de coco por botella. En otras circunstancias, estos gramos se habrían añadido como margen de seguridad (“de regalo”), para compensar la imprecisión de la tecnología de medición utilizada con anterioridad. Y como cada día se llenan más de 100.000 botellas, el resultado es un ahorro de producto de millones de euros al año.

Máquinas que ahorran dinero

Este ahorro beneficia tanto al fabricante de la máquina como a su cliente. Best Crown Machinery puede suministrar a un cliente exigente máquinas de excelente calidad, que no solo funcionan de manera fiable sino que, además, ahorran dinero gracias a una selección inteligente de componentes. Con ello, Best Crown Machinery está desarrollando una ventaja competitiva vital dentro del mercado de maquinaria de envasado, en el que la competencia es muy fuerte.

"Nuestras células de carga digitales son componentes fiables y normalizados que se instalan con facilidad en las máquinas. Tienen un amplio espectro de funciones y un grado de exactitud que les permite mejorar la eficiencia de manera tangible en aplicaciones de embotellado y envasado de productos alimentarios", explica el Director de producto de HBM responsable de la tecnología de pesaje digital en China.

Una nueva generación de células de carga digitales que bate récords

Y aún hay más. Gracias a la nueva generación de células de carga digitales, los productos de HBM con aplicación en máquinas de llenado y envasado están estableciendo nuevos récords para la tecnología de pesaje basada en galgas extensométricas.

Su combinación imbatible de precio y precisión, y las avanzadas funciones de filtrado de su software PanelX proporcionan a los fabricantes de maquinaria y a los clientes finales mejoras notables de eficiencia y ahorros de costes en el procesamiento de alimentos.Para las aplicaciones con requisitos higiénicos estrictos se recomiendan las células de carga higiénicas de las familias PW25, PW27 PW29.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.