Software para registro y procesamiento de datos - Highspeed

 

La versión Perception 6.60 ofrece a los usuarios más flexibilidad por medio de una función que le permite a un usuario principal adaptar el software a la necesidades de otros usuarios. Con esto se garantiza, que por ejemplo se protejan fórmulas para cálculos o protocolos en la hoja de trabajo y no se ejecuten modificaciones involuntarias.

Perception es apropiado para el proceso rápido y seguro de cantidades de datos grandes, por lo que el software puede utilizarse especialmente con los equipos de registro de datos de la familia Genesis HighSpeed. Gracias a la tecnología StatStream patentada, Perception procesa 100 GB en 10 segundos y con ello se evitan largos períodos de espera. Así el usuario puede acceder en vivo, y durante la medición en ejecución, a sus datos y trabajar en ellos.

En la nueva versión se tienen a disposición los ocho idiomas Percepción (inglés, alemán, francés, chino, japonés, coreano, ruso, portugués), así como los correspondientes manuales. Estos idiomas son parte de la instalación de Percepción y pueden cambiarse fácilmente durante la ejecución. No es necesaria una nueva instalación.

Download

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.