¿Dónde se instala la TEDS?
Como ya se ha señalado, la TEDS debe estar siempre inseparablemente conectada al sensor. Por este motivo, la mejor ubicación para instalarla es el interior del propio sensor.
Puede que esto no sea posible con sensores de tamaño muy reducido como, por ejemplo, los sensores de fuerza con un diseño mecánico que no permita la instalación de la TEDS en el elemento de resorte. En esos casos, el chip TEDS se puede instalar en el conector. Este tipo de sensores solo se encuentran disponibles con opción de instalación de la TEDS en el conector. Casi todos los sensores de HBM se ofrecen con la tecnología de cero cables, que es la que aporta más ventajas en combinación con los sensores de galgas extensométricas. Los diseños de clase 2 únicamente se utilizan cuando es preciso instalar TEDS dentro del conector y el modelo de conector no permite aplicar una configuración de cero cables.
Para otras configuraciones, se ofrecen soluciones a medida, que pueden consistir en una placa base TEDS como componente independiente o en soluciones instaladas en el cable.