TEDS: preguntas más frecuentes

Preguntas frecuentes y respuestas sobre la tecnología TEDS (hojas de datos electrónicas de transductores) Solo tiene que pulsar en la pregunta para ver la respuesta.

Una TEDS almacena la curva característica de un transductor, necesaria para configurar la cadena de medida, bajo la forma de una hoja de datos electrónica que puede leer el amplificador. En un chip TEDS, todos los datos se guardan en forma de plantillas. Estas plantillas pueden asimilarse a tablas en las que se enumeran los parámetros del sensor. El amplificador lee la información y la cadena de medida se configura de manera automática en un instante.

  • Sí. Además de indicar el fabricante, el número de serie y otra información, la TEDS tiene almacenada la sensibilidad del sensor, que es precisamente el parámetro más importante.

  • En el caso de todos los sensores de HBM que se suministran con registro de pruebas, la TEDS almacena de serie la sensibilidad que figura en dicho registro, excepto en el caso de los anillos de medida de fuerzas KMR y los transductores de deformación SLB.

  • Si se solicita una calibración (por ejemplo, conforme a la norma ISO 376), el resultado de la calibración se puede guardar opcionalmente en la TEDS, sustituyendo al valor del registro de pruebas.

Sí, es posible sobrescribir la sensibilidad del sensor con datos nuevos; por ejemplo, en caso de recalibración.

El software catman también permite utilizar información contenida en una base de datos de sensores para sobrescribir una TEDS fácilmente.

Los amplificadores de HBM como, por ejemplo, QuantumX o MGCplus, permiten escribir en la TEDS de un sensor.

No. La TEDS se basa en la norma IEEE 1451.4, que está reconocida por numerosos fabricantes.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.