Fundamentos sobre galgas extensiométricas
Las galgas extensiométricas se llevan utilizando casi ochenta años y siguen siendo elementos esenciales para medir fatiga y efectuar ensayos de materiales, con fines de productividad y seguridad. Ahora bien: ¿cómo se calcula la tensión que sufre un material a partir de su deformación? ¿Qué hay que hacer para seleccionar la galga extensiométrica adecuada e instalarla correctamente? Nuestros expertos han hecho un esfuerzo para ofrecerle las mejores respuestas a todas las preguntas importantes en torno a la medición de deformaciones con galgas extensiométricas. Pulse cualquiera de las opciones siguientes para ver el contenido de la página correspondiente.
- Aspectos básicos sobre las mediciones de deformación y el análisis experimental de tensiones
- Cómo seleccionar galgas extensiométricas, adhesivos, materiales de recubrimiento y otros productos
- Instalación de galgas extensiométricas: todo lo que hay que saber
- Cómo reducir y eliminar los errores de medida
- Adquisición de datos con los equipos y el software correctos
- Formación, webinarios y referencias sobre galgas extensiométricas
1. Aspectos básicos sobre las mediciones de deformación y el análisis experimental de tensiones
¿Cómo funciona una galga extensométrica eléctrica?
Este vídeo explica cómo funciona una galga extensométrica eléctrica.
Glosario sobre la medición de deformación
Una práctica guía de terminología técnica que le ayudará a entender los conceptos básicos específicos de las mediciones de deformación.
Análisis experimental de tensiones
El análisis experimental de tensiones (ESA) es el estudio del estado de tensión mecánica de los materiales y se lleva a cabo mediante experimentos en los que se hacen medidas con galgas extensométricas.
Puente de Wheatstone
El puente de Wheatstone puede utilizarse de varias maneras para medir la resistencia eléctrica: para determinar el valor absoluto de una resistencia mediante comparación con otra resistencia conocida, para determinar cambios relativos en la resistencia. Aspectos básicos y teoría de funcionamiento.
Análisis exp. de tensiones con galgas extensométricas
Las galgas extensométricas se han convertido en una herramienta esencial para el análisis de tensiones, la optimización de piezas, los ensayos de seguridad y la investigación técnica. También son un componente muy importante en la fabricación de transductores de medida.
2. Cómo seleccionar galgas extensométricas, adhesivos, materiales de recubrimiento y otros productos
Cómo seleccionar la galga extensométrica correcta
Antes de seleccionar una galga extensométrica, es preciso definir con claridad cuál es el objetivo de medición. La principal pregunta que uno debe hacerse es si la galga extensométrica va a emplearse en ensayos experimentales o para la fabricación de transductores.
Selección de adhesivos para instalar galgas extensométricas
Los adhesivos cumplen la misión de fijar con firmeza una galga extensométrica a la superficie del objeto medido, y de transmitir la deformación del objeto a la galga extensométrica, sin pérdidas de ningún tipo.
Selección de agentes de recubrimiento para galgas
La calidad de las mediciones efectuadas con galgas extensométricas depende fundamentalmente del tipo de instalación y del diseño del punto de medición. Una preparación minuciosa de la superficie de instalación, una conexión correcta y un recubrimiento protector adecuado son factores importantes.
3. Instalación de galgas extensométricas: todo lo que hay que saber
Cómo preparar material para instalar galgas extensométricas
Lo que se debe y no se debe hacer para preparar una instalación correcta.
¿Soldar o pegar galgas extensométricas?
Cómo identificar el método de instalación más idóneo para sus galgas extensométricas.
Consejos para soldar galgas extensométricas
Algunos entornos no permiten adherir galgas extensométricas, debido a sus bajas temperaturas o a una acumulación de polvo excesiva. Un caso típico son las obras de construcción.
Consejos para instalar galgas extensométricas más rápido
Cuando se necesita medir la deformación de un objeto, con frecuencia hay que hacerlo en un espacio de tiempo corto. Una galga extensométrica mal instalada puede dar lugar a medidas falsas, que le obligarán a dedicar más tiempo a corregir los errores.
Análisis exp. de tensiones con galgas extensométricas
Las galgas extensométricas se han convertido en una herramienta esencial para el análisis de tensiones, la optimización de piezas, los ensayos de seguridad y la investigación técnica. También son un componente muy importante en la fabricación de transductores de medida.
Vídeos sobre instalación de galgas extensométricas
Aprenda a instalar galgas extensométricas eléctricas de lámina de forma eficiente. Este tutorial de vídeo le guía a través de todos los pasos básicos del proceso de instalación de una galga extensométrica.
Soldadura sin plomo de galgas extensométricas
Aprenda a soldar sin plomo galgas extensométricas como un profesional y obtenga medidas de alta fiabilidad.
Adhesión de una galga extensométrica a un perno
Este artículo contiene instrucciones para instalar y utilizar la galga extensométrica 1-LB11-3/120ZW de HBM. Esta galga extensométrica permite medir cargas axiales en pernos y similares.
Cómo cablear una galga instalada en un perno
Es difícil adherir una galga extensométrica a un perno para medir la tensión de apriete. Normalmente, se necesita maquinaria pesada para ello. Sin embargo, proponemos una solución simplificada para medir las cargas axiales en pernos y similares, utilizando galgas extensométricas especiales. Este artículo explica cómo cablear la galga extensométrica una vez que está ya instalada en el perno.
4. Cómo reducir y eliminar los errores de medida
Menos errores, mejores resultados
Este artículo aborda las posibles causas de errores cuando se utilizan galgas extensométricas en el análisis experimental de tensiones y explica cómo tener en cuenta correctamente la incertidumbre de medición desde la fase de diseño.
Compensación de temperatura en galgas extensométricas
Este artículo explica los efectos (indeseables) que produce la temperatura sobre los resultados de medida con galgas extensométricas. También ofrece consejos prácticos para minimizar esos efectos o compensarlos por completo.
Cómo compensar correctamente la resistencia de los cables d
Cuando se hacen mediciones en lugares como, por ejemplo, un puente o las alas de un avión, los puntos de medición pueden encontrarse a gran distancia de los instrumentos de medición. Si no se puede acceder directamente a los puntos de medición, los instrumentos deben conectarse mediante cables de gran longitud.
Desviación del factor k
Este artículo demuestra por qué es esencial una parametrización exacta del factor k en el software para reducir el error de medida en mediciones de deformación.
5. Adquisición de datos con los equipos y el software correctos
Cómo trabajar con galgas extensométricas en catman AP
Este tutorial explica cómo configurar rosetas de galgas extensométricas con ayuda del software de adquisición de datos catman®AP y el sistema de adquisición de datos QuantumX MX1615, de HBM.
Calibración de 1/4 de puente de galgas ext. con señal shunt
Este artículo presenta procedimientos de calibración rápidos y precisos, que pueden llevarse a cabo automáticamente utilizando una técnica sencilla de conmutación de una resistencia shunt.
Linealidad y error de sensibilidad
Este artículo describe los principios básicos de la medición de deformación con galgas extensométricas: desde la transformación de la deformación en una variación de la resistencia hasta la generación de una señal eléctrica.
6. Formación, webinarios y referencias sobre galgas extensométricas
Historias de clientes
Los sensores, amplificadores de medida y productos de software de HBM se utilizan en todo el mundo, en miles de proyectos de desarrollo y en una gran variedad de sectores. Los casos de estudio que hemos reunido en esta página son una muestra de la diversidad de aplicaciones de nuestros productos.