Lista de términos relacionados con la medición de deformación
| εs | Deformación aparente | Cuando se conectan galgas extensométricas individualmente a un circuito de cuarto de puente de Wheatstone, se genera una señal de salida cuando cambia la temperatura. Esta señal se denomina “deformación aparente” o “salida térmica” y es independiente de la carga mecánica que recibe la muestra objeto de ensayo. |
| B | Factor de puente | El factor de puente es un número que expresa el número de galgas extensométricas activas que se emplean en un puente de Wheatstone. En el caso de las barras de tracción/compresión, también es preciso tener en cuenta el coeficiente de Poisson (tracción transversal). Es un número comprendido entre 1 y 4. |
| k | Factor k | La sensibilidad de deformación o factor k de una galga extensométrica es el factor de proporcionalidad entre el cambio relativo en la resistencia ΔR/R0 y la deformación ε que se desea medir: ΔR/R0 =k⋅ε. La sensibilidad de deformación es un número adimensional que se denomina factor k. El factor k se mide para cada lote de producción y se especifica en el envase de cada galga extensométrica, como un valor nominal acompañado de una tolerancia. Los factores k varían de un lote a otro en una magnitud muy pequeña. |
| V | Máxima tensión de alimentación de puente permitida | Una galga extensométrica es una resistencia y, por tanto, convierte energía eléctrica en calor. Para evitar que se caliente, es esencial seleccionar una tensión de alimentación que no sea excesivamente alta. Las tensiones de alimentación que se especifican en nuestro catálogo de galgas extensométricas siempre hacen referencia al conjunto del puente de Wheatstone. Solo se puede aplicar la mitad de esa tensión a la galga extensométrica individual. Los valores máximos que se especifican solo son admisibles cuando la galga se instala sobre materiales con características excelentes de conductividad térmica (por ejemplo, aceros de espesor suficiente). Cuando se instalan sobre plásticos u otros materiales similares con mala conductividad térmica, es preciso reducir la tensión de alimentación o el tiempo de duración de la conexión (funcionamiento por impulsos). |
| σ | Tensión residual | En los materiales pueden aparecer tensiones “residuales”, “internas” o “inherentes” debido a efectos internos de fuerza; por ejemplo, cambios de volumen no uniformes en piezas sometidas a tratamientos térmicos de endurecimiento o cementación de aceros, enfriamiento no uniforme de piezas de fundición o moldeo por inyección de metales o plásticos, procesamiento mecánico de piezas soldadas o forjadas o, en el caso de objetos grandes, simplemente por el efecto de su propio peso. Las tensiones internas afectan al material de una manera similar a las tensiones de carga. |
| ε | Deformación | La deformación es un valor dimensional que representa el cambio relativo en la longitud de un material con respecto a su longitud inicial. |
| σ | Tensión mecánica | La tensión mecánica o esfuerzo se expresa como el cociente de la fuerza F y la superficie de la sección transversal A del material, σ=F/A. |
| ν | Coeficiente de Poisson | El coeficiente de Poisson es el cociente entre la deformación transversal εt y la deformación longitudinal εl. Por ejemplo, para las aleaciones de aluminio, ν = 0,33. |
| Coeficiente de temperatura del factor k | El factor k que se especifica para una galga extensométrica es aplicable a temperatura ambiente. El factor k varía con la temperatura, y es una muy buena aproximación considerar que esta correlación es lineal. En el caso de las rejillas de medición de constantán, el factor k es proporcional a la temperatura; en el caso de las rejillas de medición de cromo-níquel, el factor k es inversamente proporcional a la temperatura. El coeficiente de temperatura del factor k y su tolerancia se indican en el envase de cada galga. | |
| Sensibilidad transversal | La sensibilidad transversal es el cociente entre la sensibilidad de una galga extensométrica en sentido transversal a la rejilla de medición y la sensibilidad en la dirección de la rejilla de medición. Se indica en el envase de cada galga extensométrica. |