| Configuración del puente | Impactos externos medidos: | Aplicación | Descripción | Ventajas e inconvenientes |
1 | | | | Mediciones de deformación en una barra de tracción/compresión
Medición de deformaciones en una viga a flexión | Cuarto de puente simple
Circuito de cuarto de puente simple con una galga extensométrica activa | + Instalación sencilla
- Las deformaciones normal y de flexión se superponen
- No se compensan automáticamente los efectos de la temperatura |
2 | | | | Mediciones de deformación en una barra de tracción/compresión Medición de deformaciones en una viga a flexión
| Cuarto de puente con una galga extensométrica pasiva externa
Dos circuitos de cuarto de puente: uno mide la deformación de forma activa; el otro se monta en un componente pasivo del mismo material, que no se somete a deformación | + Buena compensación de los efectos de temperatura
- No es posible separar la deformación normal y la de flexión (flexión superpuesta) |
3 | | | | Mediciones de deformación en una barra de tracción/compresión Medición de deformaciones en una viga a flexión
| Medio puente de Poisson
Dos galgas extensométricas activas conectadas en configuración de medio puente, posicionadas a 90° entre sí | + Buena compensación de los efectos de temperatura en materiales isótropos |
4 | | | | Mediciones de deformación en una viga a flexión | Medio puente
Se instalan dos galgas extensométricas en las caras opuestas de una estructura | + Buena compensación de los efectos de temperatura
+ Separación entre la deformación normal y la deformación por flexión (solo se mide el efecto de flexión) |
5 | | | | Mediciones de deformación en una barra de tracción/compresión | Puente diagonal
Se instalan dos galgas extensométricas en las caras opuestas de una estructura | + La deformación normal se mide con independencia de la deformación por flexión (se excluye la flexión) |
6 | | | | Mediciones de deformación en una barra de tracción/compresión
Medición de deformaciones en una viga a flexión | Puente completo
Se instalan cuatro galgas extensométricas en la misma cara de una estructura, formando un puente completo | + Buena compensación de los efectos de temperatura
+ Señal de salida potente y excelente rechazo del modo común (CMR)
- No es posible separar la deformación normal y la de flexión (flexión superpuesta) |
7 | | | | Mediciones de deformación en una barra de tracción/compresión | Puente diagonal con galgas pasivas
Dos galgas extensométricas activas, dos galgas extensométricas pasivas | + La deformación normal se mide con independencia de la deformación por flexión (se excluye la flexión)
+ Buena compensación de los efectos de temperatura |
8 | | | | Mediciones de deformación en una viga a flexión | Puente completo
Cuatro galgas extensométricas activas, conectadas formando un puente completo | + Separación entre la deformación normal y la deformación por flexión (solo se mide el efecto de flexión)
+ Señal de salida potente y excelente rechazo del modo común (CMR)
+ Buena compensación de los efectos de temperatura |
9 | | | | Mediciones de deformación en una barra de tracción/compresión | Puente completo
Cuatro galgas extensométricas activas, dos de ellas rotadas 90° | + La deformación normal se mide con independencia de la deformación por flexión (se excluye la flexión)
+ Buena compensación de los efectos de temperatura
+ Señal de salida potente y excelente rechazo del modo común (CMR) |
10 | | | | Mediciones de deformación en una viga a flexión | Puente completo
Cuatro galgas extensométricas activas, dos de ellas rotadas 90° | + Separación entre la deformación normal y la deformación por flexión (solo se mide el efecto de flexión)
+ Excelente rechazo del modo común (CMR)
+ Buena compensación de los efectos de temperatura |
11 | | | | Mediciones de deformación en una viga a flexión | Puente completo
Cuatro galgas extensométricas activas, dos de ellas rotadas 90° | + Separación entre la deformación normal y la deformación por flexión (solo se mide el efecto de flexión)
+ Señal de salida potente y excelente rechazo del modo común (CMR)
+ Buena compensación de los efectos de temperatura |
12 | | | | Mediciones de deformación en una viga a flexión | Medio puente
Cuatro galgas extensométricas activas, conectadas formando un puente medio | + Separación entre la deformación normal y la deformación por flexión (solo se mide el efecto de flexión)
+ Buena compensación de los efectos de temperatura
+ Señal de salida potente y excelente rechazo del modo común (CMR) |
13 | | | | Mediciones de deformación de torsión | Puente completo
Se instalan cuatro galgas extensométricas, cada una de ellas formando un ángulo de 45° con respecto al eje principal, tal y como se muestra en el diagrama | + Señal de salida potente y excelente rechazo del modo común (CMR)
+ Buena compensación de los efectos de temperatura |
14 | | | | Mediciones de deformación de torsión en situaciones con espacio de instalación limitado | Puente completo
Se instalan cuatro galgas extensométricas en configuración de puente completo, formando ángulos de 45° y superpuestas (rosetas apiladas) | + Señal de salida potente y excelente rechazo del modo común (CMR)
+ Buena compensación de los efectos de temperatura |
15 | | | | Mediciones de deformación de torsión en situaciones con espacio de instalación limitado | Puente completo
Se instalan cuatro galgas extensométricas en configuración de puente completo, formando ángulos de 45° y superpuestas (rosetas apiladas) | + Señal de salida potente y excelente rechazo del modo común (CMR)
+ Buena compensación de los efectos de temperatura |