HBM Load Cells Provide Accurate Weight Date of the Soil During Subway Construction

En los países desarrollados, el espacio subterráneo es un recurso natural esencial de las ciudades, que tiene una serie de aplicaciones. En China, la expansión acelerada de la economía ha puesto en primer plano la creación y utilización del espacio subterráneo. Por ejemplo, la construcción de redes de metro se está haciendo cada vez más popular.

China inició la construcción de ferrocarriles subterráneos en 1965 y, a día de hoy, numerosas grandes ciudades como Pekín, Shanghái, Tianjin, Cantón, Nanjing, Shenzhen, Suzhou, Wuhan y Hangzhou tienen hecha al menos parte de su red. Ahora, la construcción de redes de metro en China ha entrado en una nueva fase de rápido desarrollo.

¿Cómo se puede urbanizar una megaciudad en auge para ofrecer calidad de vida a sus millones de habitantes? Esta pregunta resume un desafío a escala mundial. La utilización de tecnología de medida y sensores desempeña un papel muy importante a la hora de mejorar las infraestructuras de las grandes ciudades. Por ejemplo, en la construcción del metro de la ciudad de Nanning, de 6 millones de habitantes, las células de carga de HBM garantizan constantemente la seguridad de las obras.

Imágenes de las obras

Problemática de las obras de construcción de redes de metro

En los proyectos de construcción de ferrocarriles subterráneos, existe un alto riesgo de que se produzcan accidentes por hundimiento de la superficie. Por ejemplo, durante las obras de la línea 1 del metro de Shenzhen, los hundimientos del terreno supusieron el 25% de los accidentes totales durante el periodo de construcción. Los accidentes se produjeron en la zona centro de la ciudad, con efectos graves en edificios colindantes y canalizaciones enterradas. Por supuesto, también afectaron al avance de las obras y al coste final del proyecto. Por tanto, es muy importante prestar atención a la resistencia de la superficie durante la planificación de los procesos, por su influencia en los costes y la seguridad.

Nanning es la capital de la región autónoma de Guangxi Zhuang y está llevando a cabo varios proyectos de metro. La empresa Nanning Railway Transportation Group Co., LTD. solicitó a la Universidad de Tongji una solución integral para monitorizar la resistencia del terreno, a partir de los cálculos de volumen de suelo excavado por las máquinas tuneladoras.

Después de llevar a cabo un estudio exhaustivo, los investigadores determinaron que, para controlar el hundimiento de la superficie, era preciso monitorizar en tiempo real el peso de suelo excavado. HBM, líder en tecnología de medición, prestará al cliente el apoyo necesario para diseñar los equipos y analizar los datos.

Células de carga RTN en acción:

Soluciones de sensores

HBM propuso un sensor clásico RTN para obtener datos del suelo de alta precisión. Existen células de carga de anillo a torsión RTN para cargas nominales extremadamente altas, con una precisión imbatible. Durante el proyecto, la empresa Sense Scale & System, un especialista en diseño y producción de equipos de medida personalizados, se asoció con HBM para crear una solución integral, que incluía una conexión perfecta con el vehículo que genera la carga en la obra de construcción, para transmitir la señal de peso de forma inalámbrica.

El equipo chino de HBM aportó también software, para que a los clientes les resultase más sencillo recibir y examinar los datos de peso. Sense Scale & System desarrolló igualmente un dispositivo de protección y un tirante transversal, con el fin de alargar la vida útil de la célula de carga.

Para garantizar la validez de los datos entrantes, Sense seleccionó la electrónica AD103C y AED9101 de HBM; su misión: asegurar la integridad de los datos y transmitirlos de forma inalámbrica a un módulo Wi-Fi mediante RS485.

El equipo chino de HBM entendió perfectamente las necesidades del cliente y adaptó un software de recopilación de datos, que simplificó notablemente el volumen de trabajo. Gracias a una tecnología robusta, productos de calidad superior, un servicio de alta calidad y precios razonables de HBM, un sistema de pesaje tradicional se transformó en un elemento crucial en las obras de construcción del metro, y se ganó el respeto y la confianza del cliente.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.