El número de conexiones que se pueden utilizar por canal óptico en una cadena de sensores FBG depende no solo del tipo de conexiones utilizadas, sino también del interrogador, del tipo de fibra y de su longitud, así como de las pérdidas de la señal óptica, que pueden deberse al proceso de instalación (recorrido del cable, microcurvaturas, etc.).
a) Conectores o empalmes
Es posible utilizar dos tipos de conexiones para formar cadenas de sensores ópticos de deformación: conectores y empalmes.
Los conectores son más fáciles de utilizar sobre el terreno ya que, como su nombre indica, solo hay que conectarlos. No obstante, tienen pérdidas de señal óptica más altas y son más propensos a deteriorarse con el tiempo.
Los empalmes, en cambio son conexiones permanentes que se obtienen por fusión de dos fibras. Son estables a largo plazo y presentan bajas pérdidas ópticas. Sin embargo, para hacer empalmes se requieren herramientas específicas, personal formado y tiempos de instalación más largos.
Para minimizar el tiempo de instalación y, a la vez, incrementar el número de sensores que se pueden incorporar a una misma cadena, HBM FiberSensing comercializa cadenas ya preinstaladas, con los sensores conectados mediante empalmes y con un tipo de protección adaptado a la aplicación.
b) Longitud y tipo de fibra
HBM FiberSensing emplea fibras diferenciadas en sus dos líneas de sensores: la fibra que se utiliza en los sensores de la línea FS tiene un núcleo de 9 µm, mientras que la de la línea OP posee un núcleo de 6 µm.
Los sensores y cables de la línea FS se pueden instalar en tendidos de varios kilómetros sin pérdida de señal de los sensores, puesto la fibra con núcleo de 9 µm tiene unas pérdidas de atenuación muy pequeñas. Las fibras y cables de la línea OPpresentan pérdidas de atenuación mayores y, en consecuencia, no deben instalarse en recorridos largos.
Cuando se conectan entre sí ambos tipos de fibras —aunque sea mediante empalmes— también se producen pérdidas importantes en la zona de unión. Por tanto, existen limitaciones en el número de veces que se pueden utilizar distintos tipos de fibra en una misma cadena.
c) Reflectividad de los sensores
El principio de medida de los sensores FBG se basa en el espectro de luz incidente que se refleja. La señal que se refleja es un porcentaje de la luz incidente. Los sensores de la línea FS poseen una reflectividad de aproximadamente el 65% y los sensores de la línea OP poseen una reflectividad < 15%. A la hora de calcular las pérdidas, debe tenerse en cuenta la reflectividad de los sensores.
d) Rango dinámico de los interrogadores
Las pérdidas admisibles en una cadena de sensores ópticos dependen del rango dinámico que tenga el interrogador. El rango dinámico se puede considerar una medida de la relación señal-ruido del espectro óptico para la detección de picos. El interrogador no adquiere correctamente las señales con valores de pérdida muy altos o muy cercanos al rango dinámico.
Para optimizar el rendimiento de una cadena de detección óptica, deben comprobarse minuciosamente las características técnicas de los sensores, interrogadores y accesorios.
HBM puede ofrecerle asistencia para elegir los componentes adecuados.