La base de conocimiento sobre análisis de potencia de HBM

eDrive Testing, de HBM, es un analizador de potencia avanzado que le proporciona información sobre lo que ocurre en el interior de su inversor y su cadena cinemática eléctrica. O, en términos más humanos: es el instrumento que hace posible que su inversor le hable. A diferencia de otros analizadores de potencia convencionales, eDrive Testing no solo le ofrece datos medidos, sino también análisis en profundidad, en cuestión de segundos —no de días—, incluso para máquinas de 6 fases. Entre en el mundo del verdadero análisis de inversores y cadenas cinemáticas eléctricas.


Vídeos

¿Cómo es nuestro analizador de potencia eDrive Testing (ya ha ganado un premio) y cómo funciona? Para hacerse una idea, vea nuestros vídeos sobre eDrive.

 
eDrive Testing de HBM: Análisis de datos de máquinas eléctricas en cuestión de minutos
 
eDrive Testing: Explicado por un usuario
 
eDrive gana el premio Steinbeis

Artículos

Su acceso gratuito a libros blancos, webinarios y vídeos está a solo un clic de distancia: regístrese con su dirección de correo electrónico para obtener acceso inmediato. 

Determinación de los parámetros del diagrama de circuito equivalente de un transformador

Los transformadores tienen numerosas aplicaciones y figuran entre los componentes más importantes de la tecnología de corriente alterna. Sirven para pasar energía eléctrica de un nivel de tensión a otro distinto. Para que la transmisión de la energía resulte eficaz, se requiere una buena eficiencia y una utilización óptima.

Caracterización y verificación de baterías de alta potencia

Antes de introducir en el mercado una batería de tracción, es imprescindible un proceso exhaustivo de caracterización y verificación. Para ello se requiere un banco de ensayos con un rango muy amplio de tensión y corriente, además de excelentes características dinámicas, para llevar a cabo las pruebas necesarias, de la manera más realista y orientada a la aplicación que sea posible.

Cálculos de potencia eléctrica con el software Perception

La evaluación y las pruebas de sistemas de accionamiento eléctricos para aplicaciones industriales y vehículos híbridos y eléctricos requieren mediciones de potencia precisas y muy dinámicas. Este artículo repasa los parámetros de potencia más importantes, con algunos ejemplos.

Mapas de eficiencia y pérdidas en motores de corriente alterna

En los últimos tiempos, las máquinas eléctricas son una temática importante para muchas industrias, como las de generación de energía, calefacción/refrigeración, transporte y electrodomésticos. Las normas sobre eficiencia se han endurecido y, al mismo tiempo, ha aumentado el número de dispositivos alimentados por batería. Todo ello ha puesto en primer plano la cuestión de la eficiencia de los motores.

Obtención de la constante de fuerza contraelectromotriz en motores de imanes permanentes

Para analizar con rapidez prototipos de nuevos motores de imanes permanentes es necesario identificar sus parámetros. Esta identificación de parámetros puede realizarse mediante pruebas complejas que utilizan un inversor y un mecanismo de accionamiento, o bien empleando métodos más sencillos, sin inversor ni accionamiento primario.

Mediciones de potencia en un motor de 6 fases

Para evaluar y probar motores eléctricos, y para implementar las correspondientes estrategias de control en las aplicaciones de movilidad eléctrica e industrial, se necesitan mediciones de potencia precisas y altamente dinámicas.

Mediciones de potencia con el software Perception en un inversor con modulación por ancho de pulsos

La evaluación y las pruebas de sistemas de accionamiento eléctricos para aplicaciones industriales y vehículos híbridos y eléctricos requieren mediciones de potencia precisas y muy dinámicas. A la hora de evaluar estos resultados de medición se debe tener en cuenta el modo de funcionamiento de los componentes del sistema de accionamiento.

Medida de la posición de un resolutor con registradores de datos Genesis HighSpeed

Un resolutor (resolver) es una máquina eléctrica muy utilizada en motores síncronos para medir la posición del rotor. Esta posición es necesaria para el algoritmo de control del motor. Los resolutores son robustos y, por ello, son una buena alternativa en entornos difíciles, en los que el motor está sometido a tensiones mecánicas y vibraciones, como ocurre en las aplicaciones de las industrias automovilística y aeroespacial.

Cálculo de las magnitudes de los vectores espaciales y el momento del entrehierro en motores asíncronos

Los registradores de datos Genesis HighSpeed, de HBM, resultan especialmente aptos para las mediciones en motores de inducción de corriente alterna alimentados mediante inversores. Gracias a su diseño modular, estos sistemas de medición permiten configurar cualquier número de canales con una elevada velocidad de muestreo.

Cálculo y representación de magnitudes medidas eléctricas como vectores espaciales mediante el software Perception de HBM

Los vectores espaciales se utilizan con frecuencia para representar de forma clara y concisa magnitudes medidas en sistemas de conversión de energía eléctrica, como transformadores o motores de inducción. Cuando estos vectores espaciales dependientes del tiempo se representan en el plano complejo, es posible obtener información adicional relativa al estado de funcionamiento de estos convertidores de energía.

Medición de componentes simétricos en sistemas trifásicos

La contribución de las energías renovables es cada vez más importante. Precisamente por eso, los productores de este tipo de energías están obligados a garantizar una alta fiabilidad y un comportamiento bien definido en situaciones operativas críticas. El método de los componentes simétricos se emplea para valorar y evaluar los puntos de funcionamiento de equipos de producción de energías renovables.


Resumen de aplicaciones

Estos breves vídeos de aplicaciones le proporcionan más información sobre las posibilidades avanzadas del analizador de potencia de HBM.

 
Entender la transformación dq0 con el analizador de potencia eDrive de HBM
 
Explicación del control de vectores espaciales

Webinarios

Los webinarios de HBM son el lugar perfecto para ampliar sus conocimientos. Cada uno de ellos dura solo 30 minutos. Aquí encontrará todos los webinarios sobre eDrive Testing y el análisis de potencia de máquinas eléctricas.  Regístrese y acceda gratis a todos los webinarios de HBM. 

Power Analyzers for e-Machines of up to 6-Phases
Caracterización de eficiencia acelerada en máquinas eléctri
In this webinar you will learn how to significantly accelerate the process of generating an efficiency map for an electrical machine with the help of HBM’s
Advanced measurements and analysis at variable frequency
Power measurement on wind turbine generators
This webinar explores how to determine and increase efficiency of wind turbine generators
Efficiency Testing on Electrical Drive Trains (US)
In this webinar we explain what is key to testing electric motors and inverters in the electric drive train.
Motor and Inverter Testing on Electrical Drive Trains
Integrated test & measurement equipment for electric moto

Casos de éxito de aplicaciones

¿Cómo puede utilizar el sistema eDrive Testing? Aquí encontrará ejemplos de aplicaciones con el sistema eDrive y lo que dicen de él los usuarios. 


Productos relacionados

Solución eDrive de HBM
La solución eDrive Testing de HBM tiene 2 componentes: un analizador de potencia y un sistema DAQ, para pruebas de motores eléctricos.
Software de adquisición de datos Perception
Perception está diseñado para procesar de forma rápida y fiable grandes cantidades de datos. Es ideal para la adquisición de datos de alta velocidad.
Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.