ClipX: el acondicionador de señal preciso y fácil de integrar
Consejos y trucos sobre control de procesos industriales (IPC)
Conozca mejor los fundamentos del control de procesos industriales y lea artículos fascinantes sobre este tema. Hemos recopilado webinarios, historias de éxito de clientes y artículos para ayudarle a saber más sobre IPC.
- Fundamentos básicos del control de procesos industriales
- Amplificadores industriales y cadenas de medida de HBM
- El internet industrial de las cosas Equipos de pruebas y medición para aplicaciones del futuro
- Webinarios: para convertirse en un experto en pruebas y medición en 30 minutos
- Notas de aplicación: distintos caminos hacia el éxito
- Libros blancos sobre control de procesos industriales
- Video tutorials - expert knowledge

1. Fundamentos básicos del control de procesos industriales

Medición y control industrial
¿Está buscando una solución efectiva y económica para monitorizar sus procesos de fabricación mediante mediciones durante la producción? HBM le ofrece la solución ideal, con tecnología de medición de procesos para un control eficiente de la producción.

¿Qué es un acondicionador de señal?
El acondicionamiento de señal es un proceso de adquisición de datos que se lleva a cabo mediante un instrumento llamado acondicionador de señal. Ese instrumento convierte un tipo de señal eléctrica o mecánica (señal de entrada) en otro (señal de salida).

5 criterios para seleccionar amplificadores industriales
El uso de amplificadores en los procesos de producción es de vital importancia para los procesos de aseguramiento de la calidad. ¿Qué criterios se deben seguir para elegir un nuevo amplificador industrial?
2. Amplificadores industriales y cadenas de medida de HBM

Electrónica industrial
Optimice la cadena de medición completa en su control de procesos industriales, automatización de fábrica o aplicación de pesaje con las soluciones modernas e inteligentes de HBM. Descubra nuestros amplificadores industriales, acondicionadores de señal, terminales de pesaje y electrónica de pesaje.

Cómo trabajar con ClipX
Serie de artículos técnicos que describen en detalle cómo utilizar el acondicionador de señal industrial ClipX de HBM en distintas situaciones.

Cómo trabajar con PMX
Una lista de artículos técnicos que describen en detalle cómo utilizar el sistema amplificador de medición modular PMX de HBM en distintas situaciones.
3. El internet industrial de las cosas: Equipos de pruebas y medición para aplicaciones del futuro

El internet industrial de las cosas
Las empresas más avanzadas quieren que sus procesos de producción tengan mayor flexibilidad y que sean más rápidos y eficientes. El pilar central de esa visión es la interconexión en red entre seres humanos, máquinas y otros objetos. Y cada día está más cerca.

Glosario: conceptos de internet industrial
Este glosario enumera y explica algunos de los términos e ideas esenciales del internet industrial y la digitalización.

Interfaz 4.0: lo que importa es una comunicación efectiva
El Internet Industrial de las Cosas (IIoT) se apoya en varios conceptos básicos: el internet de las cosas, la autooptimización de las cadenas de valor y la gestión en red en las empresas a escala vertical y horizontal.
4. Webinarios: para convertirse en un experto en pruebas y medición en 30 minutos

De los sensores a la automatización industrial en el mundo
¿Le interesa la medición, el control, la regulación u otras aplicaciones industriales? ¿Quiere saber lo último sobre monitorización de producción o de máquinas? Este webinario de 30 minutos a cargo del experto de HBM Michael Guckes es exactamente lo que necesita.

Ventajas de la medición digital de fuerzas
Este webinario está dedicado a las ventajas de las cadenas de medida digitales que hacen uso del nuevo amplificador industrial ClipX. Optimice sus procesos de producción con la tecnología de medición más avanzada.

Tres maneras de optimizar su producción con el IoT
En este webinario, hablamos de cómo optimizar la producción y ganar en rentabilidad empleando acondicionadores de señal innovadores con interfaces para el IoT. Incluye una demostración en vivo del nuevo acondicionador de señal ClipX con interfaces IoT.
5. Notas de aplicación: distintos caminos hacia el éxito

Entrevista: analógico frente a digital
En esta entrevista, Michael Guckes, director de producto a cargo de amplificadores industriales y software en HBM, habla sobre el futuro de la digitalización y la transición de las cadenas de medición analógicas a las digitales.

Schuler: monitorización de la fabricación de moneda
Constantemente se ponen nuevas monedas en circulación para sustituir a las que van estando gastadas y defectuosas. Las prensas acuñadoras que fabrica la empresa Schuler, de Göppingen (Alemania), están presentes en la producción del 80% de las monedas del mundo.

Optimización del peso de un barco con DAQ en tiempo real
En la actualidad, el nuevo MMS de Sea Ray, que se encuentra en las últimas etapas de una prueba beta en la línea de producción de yates, de un año de duración, prescinde de la bobina y el contador de emboladas. En su lugar, Minogue ha incorporado un sistema de acondicionamiento de señal PMX.

PMX y la nube HBM en los procesos de producción
HBM tiene el objetivo de facilitar una integración rápida y flexible de las máquinas en entornos Industria 4.0, con el fin de minimizar los tiempos de parada y optimizar el flujo de trabajo. Para ello, está modernizando sus instalaciones de producción.
6. Libros blancos sobre control de procesos industriales

Smart Amplifiers in Software Applications
The use of smart measuring amplifiers is a prerequisite for Industry 4.0 concepts. Components must have built-in intelligence to allow for the efficient and targeted processing of data. This article takes a look at the demands placed on modern automation systems, with special emphasis on software integration.

Requisitos sistemas de automatización modernos
Los conceptos innovadores sobre automatización requieren una reflexión radical. El foco de atención ya no es el sistema o el componente, sino la usuario y cómo ofrecerle un soporte eficiente en sus tareas de automatización. La tecnología de medición y automatización debe adaptarse a las personas, y no al revés. Le explicamos los requisitos que imponen estos nuevos conceptos.

ClipX: 3 errores a evitar en el acondicionamiento de señal
Este libro blanco explica cómo identificar y evitar tres errores que afectan a la exactitud de medida durante el acondicionamiento de señal.

Libro Blanco: Tecnología 4.0 de medición con ClipX
Este libro blanco explica cómo utilizar los acondicionadores de señal de última generación para optimizar sus procesos de producción.

Monitorización de cargas de prensas
La integración de sistemas de monitorización modernos basados en equipos de pruebas y medición es la clave para mejorar la precisión y la capacidad de las prensas. Medir con exactitud las fuerzas de las prensas tiene una importancia vital.