La importancia de las medidas de par

El par es una magnitud mecánica esencial para la industria de construcción de maquinaria, pero también es muy relevante en otras aplicaciones. Son muchas las industrias que necesitan medidas de par precisas; un ejemplo son los usuarios y fabricantes de bancos de ensayos de distintas clases.

A los motores modernos se les exigen mejoras en el rendimiento mecánico y velocidades de rotación cada vez mayores. Eso impone mejoras en la precisión en distintas áreas, entre ellas las medidas de eficiencia.

Actualmente se están produciendo avances continuos en la medición de par, en sus distintos campos de aplicación. El principio de diseño original de los ejes de medida de par todavía se emplea en algunas aplicaciones muy concretas; sin embargo, toda la gama de transductores de HBM utiliza ahora diseños de eje y brida.

Se han hecho muchos avances en el diseño de los transductores de par, como los transductores sin contacto, que miden la transferencia de potencia del estator al rotor y son capaces de transmitir las señales medidas.

La importancia del par como magnitud de medida

El par es una magnitud fundamental en una serie de aplicaciones, como las turbinas de gas, en las que se alcanzan pares nominales de 50 kN·m a 8000 rpm y potencias mecánicas de más de 40 MW, o en los bancos de ensayos de la Fórmula 1, en donde los pares nominales son del orden de 2 kN·m y las velocidades superan las 20.000 rpm. Pero el par es importante en casi todos los sectores. Hay que tenerlo en cuenta incluso en los tapones de rosca de los frascos de medicamentos. De hecho, para muchos productos existen tolerancias de obligado cumplimiento.

En cuanto a la industria del automóvil, los consumidores demandan vehículos con consumos ajustados, mayor seguridad de funcionamiento, mayor fiabilidad a largo plazo y niveles más altos de confort. Esta demanda, sumada a unos requisitos legales más estrictos en lo tocante a las emisiones, ha creado una mayor necesidad de técnicas de medición y ensayo.

Los datos que se exigen hoy día deben obtenerse de forma precisa y reproducible. Y el par es precisamente uno de esos parámetros críticos, sobre todo para el desarrollo de motores de combustión y transmisiones, aunque también, y de forma creciente, en la movilidad eléctrica. En combinación con la velocidad de rotación, el par permite calcular la potencia mecánica.

En el pasado, los bancos de ensayos de motores obtenían sus medidas empleando dispositivos de frenado con capacidad de medida. Sin embargo, en la actualidad es más común llevar a cabo mediciones en línea con ayuda de transductores de par giratorios.

A medida que los procesos se van haciendo más dinámicos, el uso de transductores giratorios se ha ido generalizando, con lo que la interacción entre los distintos mecanismos se ha convertido en una consideración importante a efectos de optimización.

Transductores de par de HBM

HBM es el líder mundial del mercado de transductores de par. Tenemos más de cincuenta años de experiencia en medición eléctrica de magnitudes mecánicas. Los equipos de servicio técnico de HBM todavía reciben transductores de primera generación para calibrarlos, revisarlos o hacerles pruebas.

HBM recibió en 1977 acreditación del DKD como laboratorio de calibración para medidas de fuerza. De este modo, se convirtió en el primer laboratorio de calibración aceptado por el servicio alemán de calibración (DKD). La acreditación para medidas de par llegó el 13 de julio de 1990 y, durante muchos años, convirtió a HBM en la única autoridad de calibración de par en Alemania.

En la actualidad, HBM ofrece un amplio intervalo de rangos de calibración conformes con DKD: desde 2 N·m hasta 400 kN·m. Nuestros equipos poseen un altísimo grado de exactitud, gracias a un sistema de masa y palanca, en el que la fuerza se genera directamente por la acción de una masa en el campo gravitacional de la Tierra. Adicionalmente, las máquinas de calibración de nuestro laboratorio cuentan con transductores de referencia. En 1986, HBM fue la primera empresa alemana que obtuvo la certificación ISO 9001, a la cual siguió en 1996 la acreditación ISO 14001. Para más información, póngase en contacto con nosotros.