Determinación de los parámetros del diagrama de circuito equivalente de un transformador

Los transformadores tienen numerosas aplicaciones y figuran entre los componentes más importantes de la tecnología de corriente alterna. Sirven para pasar energía eléctrica de un nivel de tensión a otro distinto. Para que la transmisión de la energía resulte eficaz, se requiere una buena eficiencia y una utilización óptima.

A pesar del uso cada vez más extendido de circuitos electrónicos de potencia, los transformadores siguen siendo necesarios para proporcionar el aislamiento galvánico que se requiere en los suministros de baja potencia. En tecnología de medición se utilizan para convertir señales medidas. Dependiendo del uso que se les dé, los transformadores deben cumplir distintos requisitos. Para adaptarlos a esos requisitos, se pueden seleccionar distintos materiales para el núcleo de transformador. También se puede variar la geometría del núcleo.

Las propiedades individuales de un transformador se pueden representar mediante un circuito equivalente sencillo. Este circuito se emplea para evaluar hasta qué punto un transformador resulta idóneo para una aplicación dada y cuál es su comportamiento en distintos puntos de carga. En este artículo, en primer lugar se deriva y explica el circuito equivalente de un transformador.

A continuación, se presentan las mediciones y métodos de cálculo necesarios para determinar el diagrama de circuito equivalente y las pérdidas que se producen en el núcleo del transformador. Estas mediciones y cálculos se llevan a cabo con un registrador de datos Gen3i de HBM. El anexo contiene todas las fórmulas necesarias y puede importarse al software Perception.

Para leer el artículo completo, introduzca su dirección de correo electrónico.

Acceso gratuito a este artículo

Diagrama de circuito equivalente de un ...

Regístrese para obtener acceso gratuito a este artículo.

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.