Las prestaciones técnicas y la vida útil de un transductor de fuerza vienen dadas no solo por el transductor en sí, sino también por su diseño y por el diseño de sus elementos de introducción de fuerza. Los elementos estructurales a los que se conecta un transductor de fuerza deben cumplir requisitos técnicos específicos, que se describen en detalle en los manuales de empleo.
Para que los usuarios puedan explotar al máximo la exactitud de medida y la vida útil de los transductores, los elementos de introducción de carga deben cumplir las condiciones siguientes:
- Es fundamental que los elementos de introducción de fuerza tengan una dureza suficiente (40 HRC), con el fin de minimizar el desgaste.
- Los elementos de introducción de fuerza deben tener una superficie pulida (Ra=0,8 µm).
- Los elementos de introducción de carga no se deben deformar significativamente por efecto de la carga.
- Los elementos de introducción de carga deben aplicar la fuerza al transductor de manera centrada y uniforme.