Explorando los términos técnicos de la medición de par
La precisión de los equipos de medición de par tiene una importancia creciente en los bancos de pruebas de potencia y en las aplicaciones de monitorización de la producción. En estos campos, la eficiencia es crítica para estar a la altura de los esfuerzos de sostenibilidad industrial. Existe el consenso general de que todos los sectores industriales deberían aumentar el rendimiento de la potencia mecánica que consumen y reducir la contaminación ambiental. Estos objetivos son muy ambiciosos. Para alcanzarlos es indispensable monitorizar con alta precisión las propiedades mecánicas de los equipos de los bancos de ensayos y los componentes de la maquinaria de proceso.
Terminología de medición de par
El par es una magnitud mecánica que se mide en sentido horario o antihorario. Para medirlo, contamos con los sensores y transductores de par que se instalan en los bancos de ensayos y en los equipos de proceso. Sin embargo, estos componentes se ven afectados por numerosos fenómenos adicionales que pueden introducir errores en la exactitud de medida. Los errores relativos de reversibilidad, reproducibilidad y linealidad —incluida la histéresis— son factores externos que afectan a la eficiencia de los sistemas de medición de par. Todos estos factores deben reducirse al mínimo o compensarse si es necesario, en especial en el caso de las lecturas de los transductores de par de alto nivel que afectan a la exactitud de todo el sistema.
Existen cuatro términos específicos que se emplean para definir un transductor y que guardan una relación directa con las propiedades mecánicas del componente: el par de giro nominal, el par máximo de servicio, el par límite y el par de rotura.
- El par de giro nominal (Mnom) es el límite superior de un transductor para el cual el mecanismo de medición no sobrepasa las tolerancias especificadas. Define el rango ideal de tolerancia mecánica y puede utilizarse para determinar la exactitud de medida con respecto al fondo de escala, teniendo en cuenta todas las influencias en juego.
- El par máximo de servicio define el punto en el que la relación entre el par y la señal de salida deja de tener una exactitud tolerable. Los valores que se especifican en la ficha técnica pueden sobrepasarse. Los sistemas de medición de par se pueden utilizar hasta el valor máximo de servicio. No obstante, es preferible monitorizar las señales de salida en puntos entre el valor de par nominal y el valor máximo de servicio.
- El par límite y el par de rotura hacen referencia a la capacidad máxima absoluta de un transductor de par; el par límite describe el punto máximo en el que un sistema de medición de par no sufre daños permanentes, mientras el par de rotura es el punto en el que el transductor queda destruido. Si se alcanzan estos valores, se pueden producir alteraciones permanentes en las propiedades del equipo y fallos de componentes mecánicos; además, no existe ninguna garantía de exactitud de la medida.
Sistemas de medición de par de HBM
HBM es un líder mundial en fabricación y suministro de equipos de ensayo de alta calidad para un amplio espectro de aplicaciones industriales. Ofrecemos sistemas de medición de par robustos y altamente precisos, adaptados a la tendencia mundial de mejora de la sostenibilidad.
Además, nos parece importante compartir nuestra amplia base de conocimiento con nuestros clientes y lectores. Si desea explorar más a fondo la terminología técnica de la medición de par, consulte nuestro amplio glosario con total libertad. Si desea más información acerca de nuestro completo catálogo de productos, póngase en contacto con nosotros.