Galgas extensométricas de lámina: tecnología y tipos Galgas extensométricas de lámina: tecnología y tipos | HBM

Galgas extensométricas de lámina: descripción

Una galga extensométrica de lámina es un sensor que mide cambios relativos en la longitud de un material (deformación) como resultado de las fuerzas que se le aplican. Este deformación se registra como una compresión o una extensión y depende en gran medida de las propiedades elásticas del material objeto del ensayo. Una deformación positiva indica que el componente mecánico se estira, mientras que una deformación negativa indica una compresión del material.

Principio de medida de las galgas extensométricas de lámina

Las galgas extensométricas de lámina se utilizan para determinar el valor y la dirección de la deformación. Para ello cuentan con una rejilla de medición que, normalmente, se instala sobre la superficie de un material. La deformación se obtiene como un factor proporcional a los cambios en la resistencia eléctrica de la galga extensométrica con respecto a su resistencia nominal, y a su sensibilidad. La compresión se registra como una reducción de la resistencia eléctrica, mientras que la elongación es proporcional a un aumento en la resistencia.

Para calcular las tensiones del material (análisis experimental de tensiones), los valores de deformación se combinan con las propiedades físicas del material, como el módulo de Young (ley de Hooke).

Las galgas extensométricas también tienen aplicaciones en transductores; por ejemplo, células de carga y transductores de fuerza, par y presión.

HBM ofrece miles de galgas extensométricas de lámina diferentes, con diseños lineales, rosetas, de torsión/cizalladura, de puente completo o cadenas de galgas.

  • Las galgas extensométricas lineales son las más adecuadas para medir deformaciones cuya dirección se encuentra en un solo plano.
  • Las rosetas de galgas extensométricas de lámina tienen dos rejillas de medición que compensan las medidas de deformación a ángulos de 90°. Son ideales para medir tensiones biaxiales.
  • Las galgas extensométricas de torsión/cizalladura tienen rejillas de medición con disposiciones especiales para determinar las tensiones de cizallamiento en barras de torsión.
  • Las galgas extensométricas dobles lineales tienen rejillas de medición paralelas y son capaces de adquirir tensiones perpendiculares en vigas de flexión.
  • Las galgas extensométricas de puente completo tienen cuatro rejillas de medición integradas y son capaces de realizar mediciones fiables de tensiones de cizallamiento en barras de tensión y compresión.
  • Las cadenas de galgas extensométricas disponen de varias rejillas de medición más pequeñas y miden gradientes en la fuerza de cizallamiento a lo largo del puente de medida.

Galgas extensométricas de lámina de HBM

HBM es un experto en fabricación y suministro de instrumentación de medida avanzada para un amplio espectro de aplicaciones. Nuestras galgas extensométricas se utilizan de forma habitual en análisis experimental de tensiones, ensayos de durabilidad y fabricación de transductores. Su exactitud no tiene rival en el campo del análisis de deformaciones.

Si desea más información acerca de nuestros componentes de medida para análisis de tensiones, no dude en contactarnos.

Contáctenos Contacte con HBK si desea saber más sobre lo que HBK le puede ofrecer.