Principio de funcionamiento de los transductores de presión de galgas extensométricas
Los transductores y sensores de presión suelen consistir en un cuerpo de deformación sobre el cual se instalan varias galgas extensométricas. Por tanto, funcionan de manera similar a los transductores de fuerza. En el rango de baja presión, con frecuencia se utiliza una membrana como cuerpo de medición sensible a la presión. En cambio, en el rango de alta presión, el cuerpo de deformación suele consistir en una pieza de acero tubular.
La presión del proceso aplica una carga mecánica al cuerpo de deformación, que se deforma para después volver a su estado original. Esta deformación puede medirse mediante galgas extensométricas y analizarse con ayuda de una electrónica de medida.
Lo ideal es instalar esas galgas extensométricas en donde la tensión o deformación es más intensa, ya sea esta positiva o negativa, con el fin de obtener una sensibilidad máxima. Como desde la fase de diseño del transductor de presión se conoce con exactitud su gradiente y su distribución de deformación, es posible optimizar la forma, la posición y la longitud de la rejilla de medición.

Sobre el cuerpo de medición se instalan cuatro galgas extensométricas y se conectan formando un puente de Wheatstone. Un amplificador de medida suministra a las galgas una tensión de alimentación. Igualmente, adquiere y procesa la señal de salida del circuito del puente, de manera que los cambios en la resistencia de las galgas extensométricas resulten visibles. La señal de medida resultante se puede procesar empleando un amplificador de medida industrial y se puede transmitir a un controlador lógico programable (PLC). Alternativamente, también se puede utilizar un amplificador de alta precisión para visualizar la señal de forma directa. Otra posibilidad consiste en configurar una cadena de medida con un amplificador universal, que transfiere la señal a un software de análisis y almacenamiento. La Figura 2 muestra ejemplos de estos tres diseños.