Un analizador de potencia es un aparato que mide el flujo de potencia (w) en un sistema eléctrico. Este concepto se refiere a la velocidad de transferencia eléctrica entre una fuente de energía y un pozo. Por eso, la potencia también se expresa como alternativa como energía por segundo (J/s). La medición del flujo de potencia es un proceso crítico, aunque rudimentario, que se puede llevar a cabo con suma facilidad utilizando un analizador de potencia estándar. Los sistemas más avanzados adquieren señales eléctricas, realizan cálculos integrados y llevan a cabo análisis adicionales complejos.
¿Qué es un analizador de potencia?
Principios de funcionamiento de los analizadores de potencia
Los analizadores de potencia se pueden utilizar para medir el flujo de energía en sistemas de corriente alterna (CA) o continua (CC). La medición en circuitos de CA tiene una serie de consideraciones específicas.
La determinación del valor cuadrático medio (RMS) real del periodo de una señal eléctrica constituye la base de los cálculos posteriores que realiza el instrumento de medición. Esta operación se complica con las mediciones de CA, en las que el valor cuadrático medio normalmente se expresa como un valor de CC equivalente. Para determinar con precisión el valor cuadrático medio real de una onda de CA es preciso calcular un promedio a lo largo del ciclo de frecuencia de CA. Este valor se denomina frecuencia fundamental del circuito. Los analizadores de potencia pueden detectar digitalmente ciclos de frecuencia para ofrecer periodos RMS fiables durante la conversión de potencia.
Los analizadores de potencia también deben detectar la tensión y la corriente del sistema. Los sistemas típicos adquieren directamente tensiones individuales mediante divisores de tensión. Para medir la corriente se suele utilizar un transformador, puede consistir en una bobina que mide el campo eléctrico de un cable que transporta una corriente, o en un transductor de corriente de inducción magnética.
Una vez que el analizador de potencia ha determinado cada uno de estos valores, el cálculo de la potencia es una simple operación matemática.
Análisis de potencia avanzado
Como ya se ha dicho, los analizadores de potencia avanzados ofrecen mucho más que meras medidas de potencia. Con frecuencia se emplean para medir distintas magnitudes mecánicas, como el par y la velocidad, que son factores críticos para las aplicaciones en bancos de ensayos y de producción. Este tipo de instrumentos proporcionan información fiable para llevar a cabo estudios en profundidad del rendimiento y la eficiencia de los sistemas electromecánicos. Entre los cálculos adicionales y métodos analíticos que se llevan a cabo empleando analizadores de potencia avanzados destacan los siguientes:
- Elaboración de mapas de eficiencia
- Análisis de transformadas rápidas de Fourier (FFT) y de armónicos
- Valores cuadráticos medios (RMS) y de potencia fundamental
- Diagramas polares y componentes simétricos
- Vectores espaciales y corrientes DQ
Analizadores de potencia de HBM
HBM es uno de los principales productores y proveedores de instrumentación de medición eléctrica y mecánica para instalaciones industriales, a escala mundial. Ofrecemos una amplia gama de analizadores de potencia equipados con nuestros transductores de par líderes en su categoría, para mediciones a largo plazo de sistemas de accionamiento eléctricos con un máximo de 51 potencias y 6 canales de par.