Cómo instalar galgas extensométricas eléctricas de lámina de forma eficiente
Estos vídeos tutoriales le guían a través de todos los pasos esenciales necesarios para instalar sus galgas extensométricas sin dificultad.
Preparación de las galgas extensométricas
HBM comercializa una gran variedad de galgas extensométricas que también pueden adquirirse en la tienda online de HBM. Cuando saque la galga extensométrica de su envase, colóquela sobre una superficie de vidrio limpia y cúbrala con cinta adhesiva.
“Para ahorrar tiempo de instalación, utilice galgas extensométricas precableadas. Defina las características de su galga extensométrica en el configurador de HBMshop”.
Preparación de la superficie de instalación
La limpieza durante el proceso de instalación es fundamental para obtener más adelante resultados de medida precisos. Por eso, este vídeo explica cómo preparar la superficie antes de aplicar adhesivo a su galga extensométrica.
También hablamos de los materiales sobre los que pueden instalarse galgas extensométricas y cuál es el método de preparación correcto. Para preparar la superficie se necesitan los elementos siguientes: papel de lija, un rotulador, productos de limpieza y gasas limpiadoras.
“Para obtener los mejores resultados posibles de sus sensores, no olvide que la limpieza es esencial: cualquier partícula que exista entre la superficie y el sensor puede afectar a sus resultados de medida”.
Cómo adherir la galga extensométrica
La galga extensométrica y la superficie ya están listas para el proceso de adhesión. Para esta operación, HBM ofrece una amplia variedad de adhesivos para diferentes aplicaciones.
Este vídeo explica cómo pegar una galga extensométrica a una superficie de acero utilizando un adhesivo rápido.
Cómo verificar la instalación de la galga extensométrica
Una vez que el adhesivo ha polimerizado, es importante comprobar si la galga extensométrica ha quedado correctamente instalada.
Examine visualmente si la galga extensométrica tiene un aspecto plano y uniforme. A continuación, compruebe con un óhmetro su aislamiento y su resistencia.
Una instalación defectuosa produce resultados de medida inexactos.
“Compruebe la instalación de las galgas extensométricas para que las medidas que obtiene de sus sensores sean precisas”.
Colocación de una descarga de tracción mecánica en la instalación de la galga extensométrica
Aprenda cómo colocar una descarga de tracción mecánica en su instalación de galgas extensométricas. La protección mecánica de los cables de la instalación protege además la galga extensométrica de otros efectos externos indeseables.
El X60 es un adhesivo excelente para instalar descargas de tracción mecánica.
Cómo hacer una instalación de cuarto de puente de galgas extensométricas
Este vídeo muestra cómo conectar fácilmente una galga extensométrica precableada con configuración de cuarto de puente al módulo amplificador MX1615B/MX1616B para puentes de galgas extensométricas, utilizando el conector rápido 1-CON-S1015.
Este proceso no requiere soldar cables.
Además, la galga extensométrica puede parametrizarse. El vídeo también muestra cómo efectuar análisis pico-valle y Rainflow, que son frecuentes en los ensayos de resistencia.
Cómo instalar la galga extensométrica cilíndrica LB11
HBM dispone de un amplio catálogo de galgas extensométricas para aplicaciones muy variadas.
Una de ellas es la LB11, una galga extensométrica eléctrica de lámina, con forma cilíndrica, que puede emplearse para medir la fuerza axial dentro de un tornillo.
Este vídeo explica cómo integrar la galga extensométrica cilíndrica LB11 en un tornillo de medición. También describe cómo cablear el tornillo hasta un módulo amplificador para puentes de galgas, utilizando un conector rápido.
Más información sobre las medidas con galgas extensométricas
- Esperamos que estos vídeos le ayuden a instalar su galga extensométrica y a obtener los mejores resultados de medida. No dude en ponerse en contacto con nosotros para cualquier otra consulta.
- Puede encontrar estos y otros vídeos informativos en el canal de YouTube de HBM.

¡Siempre al día con nuestro newsletter sobre galgas extensométricas!
- 4 ediciones monográficas al año
- Los artículos y vídeos tutoriales más recientes
- Ejemplos de las mejores práctica