Las medidas de equilibrado y compensación son esenciales para que los sensores cumplan sus especificaciones objetivo. En términos prácticos, estas medidas exigen integrar resistencias fijas o variables con la temperatura en el circuito de un puente de Wheatstone o en las líneas de excitación. Estas resistencias, que cumplen funciones de ajuste y compensación, se caracterizan por su diseño práctico. Las redes de resistencias se instalan de forma sencilla, de manera similar a las galgas extensométricas, y se utilizan para:
- Compensar el error de respuesta de temperatura del circuito de un puente de Wheatstone, o compensación de temperatura del punto cero (TC0).
- Corregir desequilibrios en el circuito de un puente de Wheatstone, también llamado equilibrado del puente o ajuste del cero.
- Compensar la dependencia de la sensibilidad del transductor con la temperatura, también llamada compensación del coeficiente de temperatura de la sensibilidad (TCS).