Medidas para mejorar la compatibilidad electromagnética
El apantallamiento del cable del sensor está conectado galvánicamente a la carcasa del propio sensor y a la del amplificador, creando una jaula de Faraday que proporciona un alto nivel de protección. De este modo, todos los componentes de la cadena quedan apantallados. HBM ofrece un cable con doble apantallamiento (tipo 139B), que resulta particularmente inmune a las interferencias en los casos en los que existen campos electromagnéticos extremadamente intensos.
El montaje de los cables exige altos niveles de limpieza y protección. Es muy importante limpiar a fondo las superficies de instalación eliminando cualquier resto de agente fundente. Además, la instalación debe protegerse frente a las interferencias de alta frecuencia y los puntos de soldadura deben estar bien hechos. Existen especificaciones de trabajo detalladas para montar los cables garantizando una adecuada protección frente a las interferencias electromagnéticas y una alta calidad de producción. Los cables de medida producidos de esta manera son una garantía de resultados fiables en cualquier entorno.