Contacte con el presentador del webinario Juan Alsina
En este webinar le mostramos cómo acelerar y automatizar el proceso de generación de mapas de eficiencia para una máquina eléctrica con el sistema eDrive de HBK. Esto se puede hacer en minutos en lugar de días utilizando las herramientas y procesos adecuados, y sin la necesidad de asistencia presencial. Además, también cubriremos el proceso de creación de mapas avanzados, por ejemplo para mapas de pérdida en el hierro o en el cobre.
Juan Alsina ocupa el puesto de ingeniero de ventas senior en el área de Test & Medida, así como, Medición Industrial, con especialización en analizadores de potencia dentro de la aplicación eDrive. Entró a formar parte de la familia HBK en 2009, dando soporte al área este desde Barcelona. Se graduó como Ingeniero técnico con especialidad en electrónica industrial, por la universidad EUSS (Escuela Universitaria Salesiana de Sarriá).
Si tiene alguna pregunta relativa al temario del webinario, por favor, utilice el formulario inferior.