Vídeo: De la medición de par a los ensayos de potencia eléctrica. Cómo maximizar la inversión en su transductor de par
De la medición de par a los ensayos de potencia eléctrica: en este vídeo le mostramos cómo sacar el máximo partido a su sensor de par combinandolo con nuestro analizador de potencia serie eDrive.
Utilizamos un banco de ensayos para realizar una prueba con un motor eléctrico. Para ello, situamos un transductor de par entre el motor y el freno. Este banco de ensayos nos permite controlar el par y la velocidad, para estudiar los distintos estados de salida e imitar situaciones reales. Para visualizar más claramente las ventajas del sistema eDrive, hemos correlacionado las salidas eléctrica y mecánica de un motor eléctrico. ¡Eche un vistazo al vídeo para ver cómo resulta la visualización en el software!
¿No tiene tiempo para ver el vídeo? ¡Lea la transcripción!
De la medición de par a los ensayos de potencia eléctrica. En este vídeo le mostraremos cómo maximizar su inversión en un transductor de par HBM combinándolo con el analizador de potencia de la serie eDrive de HBM. Echemos un vistazo a los equipos.

Equipos: transductor de par, analizador de potencia y caja repartidora
En este banco de ensayos de motores eléctricos hemos instalado un transductor de par, situado entre el motor y el freno. El banco de ensayos nos permite controlar el par y la velocidad, para estudiar los distintos estados de salida e imitar situaciones reales. Las salidas de los sensores de par y de velocidad están conectadas a nuestro analizador de potencia eDrive, que las sincroniza con las señales de tensión y corriente.
También existe la opción de añadir otros canales para medir temperatura o vibraciones. El analizador de potencia puede conectarse a un PC o a una tablet, para configurarlo y analizar los datos desde el software eDrive. Asimismo, el sistema puede configurarse empleando nuestra API, mediante comandos de software. La caja repartidora conecta las salidas de par y velocidad al analizador de potencia y sirve también como repetidor de señales para el sistema de automatización.

El software eDrive:
Para visualizar más claramente las ventajas del sistema eDrive, hemos correlacionado las salidas eléctrica y mecánica de un motor eléctrico. Veamos cómo se muestra en el software.
El software eDrive nos muestra una medición de un motor trifásico de imanes permanentes. Vemos la corriente y la tensión en rojo y azul y las salidas de par y de velocidad de un T12HP en rosa y verde. El sistema eDrive puede representar y registrar todo el ancho de banda del transductor de par y de las señales eléctricas. La sincronización de estas señales proporciona una visualización muy sencilla de los parámetros medidos, que permite a los usuarios tomar decisiones con rapidez. Fíjese en la pequeña ondulación de par debida a la construcción del motor. Eso demuestra la alta precisión y el ancho de banda de la medida de par.

Para entender su motor a nivel de sistema
Cuando se produce un suceso como el escalón de carga que se muestra aquí en la parte media de la pantalla, se puede ver de cerca cómo responde el sistema eléctrico a un cambio en el par. De este modo, los usuarios pueden entender su motor a nivel de sistema. Los datos eléctricos y mecánicos se promedian con respecto a la misma base temporal con el fin de obtener medidas de potencia. Con ello se garantiza que no haya un desfase entre las señales, lo que, de nuevo, maximiza la precisión. El sistema eDrive mide directamente la salida de frecuencia del sensor de par mediante canales de temporización / cálculo de alta precisión. La señal de frecuencia se puede ver ampliada en la parte inferior de la pantalla.
eDrive puede promediar esa frecuencia a lo largo de periodos más cortos, tal y como se muestra en la parte media de la pantalla, con todo el ancho de banda. En la parte inferior de la pantalla, el periodo de promediación de par se sincroniza con las señales eléctricas para calcular con alta precisión la potencia y la eficiencia. La capacidad para registrar datos en bruto y promediarlos a lo largo de periodos específicos permite obtener medidas de la máxima precisión y datos de confianza.
Mejore la exactitud de su cadena de medida
Si combina el sistema eDrive con su sensor de par, no solo incrementará la exactitud general de su cadena de medida sino que abrirá la puerta a posibilidades de ensayo mas avanzadas. Por ejemplo, la sincronización temporal de señales eléctricas y mecánicas con todo el ancho de banda. Como resultado, usted y su equipo podrán reducir el tiempo de desarrollo de su motor eléctrico.
¿Preguntas? Póngase en contacto con nuestro experto Mitchell Marks
Mitchell Marks, Business Development Manager, es uno de los muchos expertos de HBM en ensayos de máquinas y cadenas cinemáticas eléctricas. Tiene un master en ingeniería eléctrica y está a su disposición para responder a cualquier consulta sobre nuestros seminarios, productos y aplicaciones.