Integración de QuantumX en máquinas de ensayos ZwickRoell Integración de QuantumX en máquinas de ensayos ZwickRoell | HBM

Integración de QuantumX en máquinas de ensayos ZwickRoell

ZwickRoell es un líder mundial en ensayos de propiedades de materiales. La integración del sistema de adquisición de datos QuantumX de HBK eleva a un nuevo nivel el grado de detalle de los datos que se pueden obtener en estos ensayos.

Las máquinas de ZwickRoell para ensayos de materiales estáticos están diseñadas para realizar ensayos de tracción, compresión y flexión, así como ensayos de cizallamiento y torsión. Son ideales para realizar tareas complejas en el campo de los ensayos de materiales y componentes. Por otro lado, este fabricante suministra sistemas para ensayos dinámicos y de fatiga, con campos de aplicación específicos. Por ejemplo, los sistemas de ensayo robotizados modulares son cada vez más habituales y se emplean para llevar a cabo ensayos de manera más eficiente y reproducible. Este tipo de sistemas permiten crear soluciones personalizadas a partir de componentes estándar.

Topología de sistema de una máquina de ensayos de compresión con un módulo QuantumX integrado

Es posible integrar cualquier módulo QuantumX en una máquina de ensayos de tracción/compresión ZwickRoell. Como ejemplo, veremos un amplificador para galgas extensométricas QuantumX MX1615B, que se utiliza para determinar las deformaciones de un material o una probeta cuando se someten a una carga.

El primer paso consiste en fijar galgas extensométricas HBM a la muestra y conectarlas al amplificador. Adicionalmente, se pueden conectar otros transductores o sensores activos, como termómetros de resistencia RTD tipo Pt100/Pt500/Pt1000, para medir la temperatura y obtener información más detallada. Estos datos de medida, totalmente sincronizados, se envían directamente al software testXpert® III de ZwickRoell.

La integración de módulos de la familia QuantumX abre la puerta a adquirir no solo medidas de deformación sino también de fuerza, par, desplazamiento, temperatura, flujo, presión y otras muchas magnitudes físicas.

Principales ventajas de la integración de QuantumX en máquinas de ensayos ZwickRoell

  • Alta flexibilidad: solo hay que añadir los transductores/sensores que se desee.
  • Máxima precisión gracias a la tecnología patentada de HBK.
  • Una cadena de medida completa de un solo proveedor.
  • Versatilidad: protege su inversión, porque puede aplicarse a configuraciones muy variadas.

 

La integración de galgas extensométricas y la flexibilidad que aporta la incorporación de cualquier sensor a los ensayos de materiales abre la puerta a una nueva dimensión de medidas y ensayos simplificados.

Los extensómetros instalados originalmente en la máquina de ensayos para medir desplazamientos se aplican sobre todo a probetas normalizadas Sin embargo, con la integración del módulo QuantumX MX1615B se pueden obtener medidas de deformación de la máxima calidad, aprovechando las ventajas de los sistemas de cableado patentados de HBK y de su tecnología de alimentación mediante frecuencia portadora, ideal para suprimir ruido.

El sistema de medida puede aumentar de escala fácilmente agregando módulos QuantumX adicionales.

¿Tiene preguntas? ¡Hablemos!­­

Flujo de trabajo de integración en catman y testXpert® III

Para configurar un canal, seleccione una plantilla en la base de datos de sensores. La base de datos ofrece plantillas para todos los circuitos habituales de galgas extensométricas.

Una vez creado el nuevo transductor de galgas extensométricas, ajuste el factor k, el tipo de alimentación y la tensión de alimentación.

A continuación, arrastre el transductor de galgas extensométricas hasta el canal deseado y suéltelo en él para parametrizarlo.

En testXpert®, todos los canales ajustados a la frecuencia de muestreo predeterminada resultan visibles más adelante. La frecuencia de muestreo máxima que admite testXpert® es de 1200 Hz.

Es recomendable hacer una medida de prueba y visualizarla, para comprobar la configuración.

Para utilizar en testXpert® III la configuración de medida recién creada para el módulo QuantumX, guárdela como un archivo .mep.

Si el módulo QuantumX está conectado al PC a través de Ethernet, se puede añadir desde el menú de dispositivos periféricos.

El proyecto de catman Easy se carga como un archivo de configuración. 

Los sensores del módulo QuantumX aparecen ahora en la lista "Máquina". Si los canales también se crearon en "Especificación del ensayo", cada canal aparecerá vinculado al sensor correspondiente y estará listo para usar.

Para garantizar que las medidas de las galgas extensométricas estén sincronizadas con las de los demás sensores, se envía una señal de 5 V a un canal de entrada del módulo QuantumX y se lee la señal de retorno.

Descargar la nota técnica en PDF

Lea aquí lo que dice ZwickRoell sobre la integración de tecnología de medición adicional.