Surveillance d'efforts sur les presses avec HBM

Que mesure-t-on dans les presses ? Comment intégrer les capteurs de contrôle d'effort dans la presse ? Solution HBM
Que mesure-t-on dans les presses ?Que mesure-t-on dans les presses ?Que mesure-t-on dans les presses ? Forces maximales Forces en fonction du temps Forces en fonction du déplacement

La photo représente les efforts appliqués dans le temps sur une presse

La photo montre la relation entre le déplacement et les forces

La photo montre la relation entre la pression et les forces

Comment intégrer les capteurs de contrôle d'effort dans la presse ?Comment intégrer les capteurs de contrôle d'effort dans la presse ?Comment intégrer les capteurs de contrôle d'effort dans la presse ? Presse type col de cygne Presse à 2 ou 4 colonnes Presse type bélier

Mesure de force sur une presse en col de cygne avec deux capteurs de force placés sur l'extérieur du montant du col de cygne

Installation des capteurs de force sur l'extérieur des colonnes de presse

Installation alternative de capteurs de force et de charge sur une presse type bélier

Solution HBMSolution HBMSolution HBM Capteurs de Force et de Déplacement Conditionneurs de signaux Logiciels de surveillance

Capteurs compacts et robustes pour une mesure efficace et fiable des forces agissant sur la presse. Cliquez sur la photo pour en savoir plus.

PMX est le système d'acquisition de données adapté aux environnements de production. Grande précision et facile à intégrer dans les systèmes d'automatisation modernes. Cliquez sur la photo pour en savoir plus.

Solutions logicielles professionnellles pour la surveillance en production. Facile à utiliser pour visualiser et calculer les données en direct pendant les mesures. Cliquez sur la photo pour en savoir plus.