Vitesse nominale de rotation

La vitesse de rotation nominale est la limite supérieure de la gamme de vitesse à partir de zéro. Elle s'applique dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire

Couple nominal

Le couple nominal Mnom est le couple définissant la limite supérieure de la gamme dans laquelle les tolérances des propriétés de capteur ne sont pas dépassées.

Couple maximum de service

Le couple maximum de service est la limite supérieure de la gamme dans laquelle il y a une relation non ambiguë entre le signal de sortie et le couple. Dans cette zone, si le couple mesuré dépasse le couple nominal, les valeurs limites affichées dans les notices techniques peuvent être dépassées.

Si le capteur a été utilisé entre le couple nominal et le couple de service maximum, les valeurs limites indiquées dans les notices techniques seront conservées par le capteur quand il sera de nouveau employé dans des valeurs de couple nominales. Un léger décalage du signal zéro peut se produire, mais ceci n'est pas considéré comme une violation des caractéristiques.

Le capteur de couple peut être employé pour des mesures jusqu'au couple maximum de service, bien que les propriétés de mesure puissent s’y trouver moins favorable. La limite du couple maximum de service peut être donnée par les propriétés électroniques (telles que la gamme de modulation de l'électronique interne d'amplificateur) ou par les propriétés mécaniques (telles qu'un arrêt de surcharge). Dans le cas des capteurs qui n'ont ni l'électronique interne ni la protection mécanique de surcharge, le couple maximum de service et le couple limite sont fréquemment identique.

Couple limite

Le couple limite est le couple jusqu'auquel les capacités métrologiques du capteur ne subiront pas de dommages permanents. Si le capteur a été utilisé entre le couple nominal et le couple limite, les valeurs limites indiquées dans les notices techniques seront conservées par le capteur quand il sera de nouveau employé dans des valeurs de couple nominales. Un léger décalage du signal zéro peut se produire, mais ceci n'est pas considérée une violation des caractéristiques.

En cas d'une charge vibratoire continue, les limites indiquées ci-dessous dans la section sur la largeur de bande passante ont la priorité sur la valeur du couple de limite.

In the event of a continuous vibrating load, the limits discussed below in the section on permissible oscillation bandwidth have priority over the limit torque.

Couple de rupture

Le couple de rupture est le couple qui une fois dépassé peut mener à la destruction mécanique du capteur.

Des valeurs de couple intermédiaires entre le couple limite et le couple de rupture n’entraineront pas de destruction mécanique, mais le capteur peut être endommagé à tel point qu'il sera inutilisable de manière permanente.

Fig. 6: Charges limites


Recommended for you

Capteurs de Couple et Couplemètres
HBM conçoit, fabrique et propose une large gamme de capteurs pour la mesure de couple statique et dynalmique, tournant ou fixe.
Étalonnage de couple
HBM délivre des certificats d'étalonnage pour les capteurs de couple et couplemètre selon la norme DKD-R-3 ou ISO10012 de 200Nm à 300kNm
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.