Conditions de température :
- Différence de température par rapport à la valeur de référence : 40 °C (pour TCC)
- Stabilité de température : 1 °C (pour TCzero)
Application de force :
- Introduction centrale de force avec une très faible tolérance
Prenons un scénario avec une réponse de force qui augmente de manière linéaire pendant le cycle d’essai, en démarrant avec des forces d’environ 100 N jusqu’à des forces de 100 kN. Un capteur de force C10/100KN de HBK est utilisé.
Il est par conséquent nécessaire de calculer l’erreur à différents points de la réponse temps-force. Pour que le modèle reste simple, nous avons supposé une augmentation de force linéaire (0 N le premier jour, 100 kN après 500 jours).
Les erreurs individuelles pertinentes ont été documentées dans le tableau présenté dans la Figure 7.
Le résultat pour le centième jour est illustré à titre d’exemple, avec une force d’environ 20 kN.