HBK investit activement dans des idées de qualité
La jeune entreprise core sensing était à la recherche d'un partenaire prêt à mettre à disposition son expertise internationale, ses ressources et ses capteurs OEM de mesure ultra précis, pour l'aider à mettre en œuvre son arbre d'entraînement avec technique de capteurs intégrée.
HBK a mis une équipe expérimentée à la disposition de core sensing, afin de réaliser ce projet commun. Les collaborateurs concernés ont participé dès le début à la conception de capteurs intelligents et novateurs, jusqu'à leur fabrication en série. Des réunions de projet ont été organisées régulièrement, pour discuter des conceptions, évaluer l'avancement du projet, examiner les résultats des simulations et mettre en œuvre les modifications nécessaires. Cette collaboration étroite a permis de concevoir des éléments de capteurs d'arbres spécifiques.
HBK a contribué au projet grâce, d'une part, à son expertise spécifique qui a permis de réduire de manière significative le temps de développement et, d'autre part, à la technique de mesure de précision fournie. La coopération et le partenariat ont été déterminants dans la réussite du projet, à commencer par la livraison de prototypes de capteurs à jauges de contrainte conçus tout spécialement en fonction des spécifications de core sensing.
core sensing est très satisfaite de sa collaboration avec HBK et de la qualité et de la précision des capteurs, et a donc décidé de poursuivre son partenariat avec l'équipe de HBK chargée des capteurs OEM.
core sensing a profondément apprécié le partenariat avec HBK, notamment la production flexible et évolutive de capteurs OEM personnalisés sur des sites différents, permettant de réduire le risque d'immobilisation de la production, l'assurance de qualité excellente, l'expertise unique de HBK et la valeur élevée pour le client, qui se caractérise, notamment, par une communication transparente : une des clés du succès de core sensing.