L’amplificateur de mesure de référence DMP41 complète le système de mesure. Avec sa classe de précision unique de 0,0005, cet appareil de mesure de haute précision est l’amplificateur le plus précis au monde pour les mesures basées sur les jauges de contrainte. Par conséquent, le DMP41 de HBK a été le premier choix pour la mise en œuvre de l’ALPHA 2-5000.
Testé en laboratoire : FORM + TEST et HBK établissent des normes en matière de précision
L’institut national de métrologie de la République de Singapour dispose d’un laboratoire d’étalonnage qui garantit une précision de mesure maximale. Il propose à ses clients des étalonnages avec des charges d’essai allant jusqu’à 5000 kN — y compris l’étalonnage des capteurs de force. La machine d’essai de compression ALPHA 2-5000 S, développée par FORM + TEST Prüfsysteme, est un appareil destiné aux laboratoires. Sa force d’essai de 5000 kN pour les essais de compression statique permet d’étalonner des systèmes de mesure très précis. Elle a été utilisée pour la première fois au centre de compétences pour l’étalonnage de l’Université de technologie de Darmstadt.
ALPHA 2-5000 S fournit des résultats très précis
FORM + TEST Seidner & Co. GmbH disposait des compétences nécessaires pour mettre en œuvre la solution spéciale de haute précision requise pour effectuer les étalonnages demandés par le laboratoire d’étalonnage réputé de Singapour. C’est pourquoi les experts en machines d’essai des matériaux et en systèmes d’essai de haute qualité de Riedlingen, en Allemagne, se sont lancés dans le développement d’un dispositif de mesure pour les essais de compression statique. Les machines d’essai de force de compression éprouvées de FORM + TEST constituent la base de la solution personnalisée, ALPHA 2-5000 S.
L’Alpha 2-5000 S, de pointe et de haute précision, fournit de manière fiable les résultats souhaités dans le laboratoire national d’étalonnage de la République de Singapour. Il garantit un étalonnage précis des capteurs de force ainsi que des étalonnages continus en compression. Le système de mesure peut également répondre à l’exigence supplémentaire de mesurer de très petites valeurs de force. L’ALPHA 2-5000 S peut donc être utilisé avec une précision maximale allant jusqu’à 1 % de sa charge maximale.
Grâce à ses caractéristiques particulières, telles qu’un cylindre d’essai spécial de haute précision, l’ALPHA 2-5000 S offre des performances optimales en termes de précision et de fiabilité. Les roulements pratiquement sans frottement du cylindre et son guide latéral garantissent une application optimale de la force. En outre, la machine d’essai de compression se caractérise par la grande rigidité de son cadre, la précision du contrôle grâce au contrôleur DIGIMAXX C30, et une interface logicielle spéciale pour les procédures d’étalonnage automatique.
Problème
En tant que dispositifs de référence traçables, les équipements d’essai et de laboratoire destinés aux laboratoires d’étalonnage agréés doivent répondre aux exigences les plus strictes en matière de précision, de fiabilité et de qualité. Cependant, garantir le respect de ces exigences représente un défi de taille pour les fabricants de ces appareils.
Solution
FORM + TEST Seidner & Co. GmbH compte sur la technologie de mesure fiable et de haute précision de HBK dans sa machine d’essai de compression ALPHA 2-5000 S pour l’étalonnage des capteurs de force au laboratoire d’étalonnage de Singapour, notamment parce que HBK était le seul fournisseur à garantir l’étalonnage des composants livrés.
Résultats
La machine d’essai de compression ALPHA 2-5000 S de FORM + TEST est impressionnante dans son utilisation au quotidien par le laboratoire d’étalonnage. En particulier, les capteurs de force de référence de classe 00 pour les essais de force de compression conformément à la norme ISO 376 utilisés dans le système de construction de FORM + TEST fournissent des valeurs de mesure fiables et précises, qui permettent de mesurer même de très petites forces.
FORM + TEST Prüfsysteme fait confiance à la précision garantie par HBK
FORM + TEST s’est appuyé sur la technologie de mesure de HBK pour l’implémentation de sa machine d’essai de compression ALPHA 2-5000 S. En plus d’expériences positives dans le passé, la réputation de l’entreprise a également été déterminante dans la décision d’utiliser les solutions des experts en technologie de mesure. Cependant, le facteur clé en faveur de HBK résidait dans la capacité de HBK à garantir la précision et la fiabilité de ses produits et de l’ensemble de la chaîne de mesure — ce qui en faisait le seul partenaire éligible pour le projet.
L’élément central du système de mesure est un système personnalisable, BU18, avec trois capteurs de force de référence C18 de HBK. De plus, trois capteurs de force de référence C15 de HBK, avec une plage de mesure de 5 kN, 100 kN et 500 kN, ont été intégrés au système pour une mesure de force de haute précision. Ces capteurs de force de cisaillement robustes (avec certification CEM, en acier inoxydable, testés contre les chocs et les vibrations) avec des plages de mesure nominales comprises entre 2,5 kN et 1 MN répondent aux exigences de la classe de précision 00 selon la norme DIN EN ISO 376 dans la plage de mesure exceptionnellement large de 10 à 100 % de la capacité respective.
En raison de la haute précision requise, le BU18 a été étalonné à l’Institut national allemand de métrologie, PTB, à Braunschweig. Le système build-up de HBK, qui a été adapté à l’ALPHA 2-5000 S, a parfaitement satisfait à la classe de précision 00 selon la norme DIN EN ISO 376. Ce résultat a pu être obtenu notamment grâce à l’excellente coopération entre HBK et FORM + TEST lors de la préparation de l’étalonnage, au cours duquel le capteur a été préchargé à 120 % de sa capacité par FORM + TEST, comme prescrit par le PTB. Un étalonnage DAkkS du BU18 avait été effectué au préalable dans le laboratoire d’étalonnage agréé de HBK. La traçabilité de l’étalonnage par rapport à la norme nationale (PTB) a par conséquent donc été assurée.




Un défi exceptionnel relevé en toute confiance
Avec son ALPHA 2-5000 S, FORM + TEST Seidner & Co. GmbH a créé une machine d’étalonnage de la force unique en matière de fonctionnalité, de capacité de charge et de précision. La coopération avec HBK a été la clé de ce succès.
D’une part, la technologie de mesure fiable et parfaitement adaptée des experts de Darmstadt fournit les résultats précis requis, que HBK a pu garantir en tant que seul fournisseur.
D’autre part, l’appréciation mutuelle et la reconnaissance des connaissances existantes ainsi que la coopération dans le cadre d’un partenariat ont été d’autres facteurs décisifs contribuant au succès commun du projet.

À propos de FORM + TEST Seidner & Co. GmbH
FORM + TEST Seidner & Co. GmbH a été fondée en 1965. Sa gamme de produits pour les machines d’essai de matériaux et les systèmes d’essai de haute qualité comprend des machines d’essai de compression, de flexion, de traction et universelles ainsi que des systèmes de serrage et d’essai pour presque toutes les applications et tous les matériaux. Les solutions nécessitant peu de maintenance, durables, pratiques et conviviales sont basées sur les plus de 60 ans d’expérience et le vaste savoir-faire de FORM + TEST. En outre, un laboratoire interne de service et d’étalonnage garantit aux utilisateurs une utilisation optimale de leurs investissements.