Efficacité accrue du banc d'essai : Ce qui compte vraiment

Le matériel d'essai et de mesure est un facteur primordial pouvant affecter la qualité du banc d'essai du futur.

Le bon vieux banc d'essai doit-il se réinventer. En période de grande pression économique et de réduction des temps, il est essentiel que les séries d'essai menées sur les bancs d'essai puissent être intégrées aisément dans les processus de développement. Toutefois, chaque banc d'essai ne peut pas être meilleur que ce que permet le moyen de mesure utilisé.

Dans le monde entier, les ingénieurs du développement des entreprises technologiques font face à une concurrence plus dure. Les temps de développement deviennent toujours plus courts, les exigences requises sur les produits augmentent et il y a la pression constante du coût. Les cycles d'essai doivent intégrer sans difficultés dans les processus de développement. D'une part, il faut analyser plus de données et d’autre part le temps consacré est extrêmement court. Pour les bancs d'essai cela signifie que les concepts et les flux de travail utilisés jusqu'ici doivent être à nouveau examinés.

Le banc d'essai relève de nouveaux défis

Les bancs d'essai de deuxième génération doivent tenir compte des trois tendances importantes suivantes :

  • Le temps disponible pour les essais devient toujours plus court
  • La complexité et la diversité des essais augmentent
  • Le nombre de points de mesure augmente constamment, une tendance qui a été confirmée par une enquête menée par HBM dans le monde entier auprès des utilisateurs.

En bref : Il est impératif « de mesurer plus » , en passant « moins de temps » avec des exigences les plus élevées vis-à-vis de l’exactitude de mesure. En outre, il y a une autre tendance importante : les bancs d'essai effectuent de plus en plus de tâches qui veulent être plus complexes, plus mobiles, plus « essais sur route » que jusqu’à aujourd’hui.

Exigences vis-à-vis des techniques de mesure

Les concepts traditionnels de bancs d'essai ne pourront plus suivre cette tendance. Pour garantir une utilisation optimaledu banc d'essai et réduire au minimum l’ensemble des temps d'installation, les flux de travail doivent être redéfinis. Il est essentiel que la technologie utilisée soit conforme à ces nouveaux concepts. Ce qui compte est d’avoir une flexibilité maximum, ceci s'applique également pour la technique de mesure utilisée ! Une nouvelle génération d’instruments d’essai modulaires est exigée parce que la qualité de chaque banc d'essai dépend principalement du moyen de mesure employé.

Le système de mesure universel QuantumX de HBM convainc par sa qualité d’acquisition de données : fiable et précise et fournit également des fonctions ultramodernes qui sont de façon optimale conçues selon les demandes toujours croissantes. Au centre d’essais BMW, le nouveau banc d'essai BA6.2 pour tester les boîtes de vitesse en est un exemple remarquable.

Bancs d'essai flexibles pour tester les moteurs, boites de vitesse, et composants de transmissions en utilisant le QuantumX

Les tendances majeures en détail:

Automatisation des mesures

La tendance: Fenêtres de temps toujours plus courtes pour des procédures d'essai de plus en plus automatisées
La solution: Intégration d'une technique de mesure de haute précision dans un environnement d'automatisation

L'automatisation des opérations de mesure est un facteur crucial pour rendre les bancs d'essai plus efficaces. Automatiser des tâches complètes d’essais permet d’examiner différents scénarios. Important : L'équipement d'essai qui est utilisé doit être capable de pouvoir fournir les bonnes données et de s'ajuster automatiquement selon différentes procédures d'essais.

Le système d'amplificateur QuantumX de HBM est la solution idéale en réponse à ces exigences. Le module QuantumX CX27 permet de raccorder l’ensemble du système de mesure au système d'automatisation quelque soit la configuration des amplificateurs : centralisée ou répartie. L’échange des données en temps réel est garanti. Les liaisons FireWire ou Ethernet permettent un raccordement « classique » du QuantumX au PC et au logiciel de mesure utilisé.

Minimisation des temps de réglage

La tendance: Essais fréquemment variables avec différentes pièces en test
La solution: Temps d'installation minimisés grâce à une identification automatique des capteurs

Il est ainsi essentiel d'éviter des modifications longues et de longs temps d'installation alors qu’un nombre croissant de tâches est transféré au banc d'essai et lorsque l’on recherche un gain de temps et d’argent dans les essais mobiles ou encore si l’on veut assurer une utilisation maximum de banc d'essai.

L'identification automatique du capteur à l’aide du module TEDS, fiche technique électronique insérée dans le capteur, est une excellente option pour réduire les temps d'installation. L'électronique de mesure identifie le type de capteur et configure automatiquement la voie de mesure dès que le capteur sera relié à l'amplificateur. Le logiciel montre immédiatement les valeurs mesurées.

Le QuantumX, système d’acquisition de données dernier cri de HBM, va encore plus loin. Il offre la fonction « APM » (Advance Plug and Play), comprenant l'identification automatique du capteur avec le TEDS ainsi que d'autres dispositifs. Les modules QuantumX détectent automatiquement un nouveau capteur raccordé. Des connecteurs universels pour tous les types courants de capteur remplacent les connexions anciennes. Cela réduit absolument les temps d'installation et permet aux utilisateurs de consacrer le peu de temps disponible à effectuer réellement les essais.

Evolutivité: Prêt pour un grand nombre de voies

La tendance: Changement de capteurs et nombre croissant de voies
La solution: Un système librement extensible avec une technique de mesure universelle qui peut être mise à niveau facilement et qui permet une configuration centralisée ou répartie.

C’est clair, la tendance mondiale qui peut être identifiée dans les techniques de mesure sur bancs d'essai est la suivante : différents capteurs sont utilisées pendant la vie du banc d'essai et le nombre de voies de mesure augmentent constamment. Le nombre de fonctions à tester se développe fortement, les paramètres changent souvent et les composants exigent un test de plus en plus précis.

Cependant, le nombre croissant de voies ne signifie pas nécessairement que le banc d'essai lui-même devienne plus grand et qu’il y ait plus de place pour de « grands » amplificateurs de mesure.

Le QuantumX de HBM est la bonne solution pour répondre à ce défi. Les différents modules d'amplification QuantumX sont très compacts et s'insèrent ainsi sans souci dans les plus petits bancs d'essai. L’essai en lui-même détermine quels modules sont à utiliser pour exécuter un test ou une analyse bien spécifique. Le QuantumX fournit des entrées universelles et accepte un large choix des technologies de capteur. L'utilisation répartie des modules permet l’emploi de capteurs équipés de câbles attenants, de câbles préfabriqués courts et de mettre ainsi en œuvre une installation de mesure modulaire.

Pour résumer : Les techniques de mesure doivent être en conformité avec les concepts, modernes, des bancs d'essai

Les bancs d'essai effectuent des tâches de plus en plus complexes. Les bancs d'essai, leurs conceptions et leurs tâches ont été mis à l'épreuve. Le matériel et le logiciel de mesure constituent la clef du succès.

L'équipement d'essai utilisé devrait:

  • permettre une utilisation universelle
  • fournir des options de mise à jour et pouvoir s'adapter aux demandes quotidiennes
  • permettre l'utilisation avec les systèmes d’automatisation courants
  • être précis et puissant.

La question qui reste est de savoir comment traiter et comprendre les millions et les millions de données de mesure produites lors des essais. Par la suite, le logiciel utilisé pour l'enregistrement et l’analyse des données de mesure est crucial au succès du banc d'essai.

Pour cela, le QuantumX de HBM s’appuie sur des concepts innovateurs. Un ensemble de solutions logicielles permet l'utilisation de ce système d'amplification, allant du logiciel QuantumX Assistant pour le paramétrage rapide jusqu’au logiciel professionnel catman®AP, destiné au paramétrage, à l'enregistrement et l'analyse des données de mesure. Les valeurs mesurées peuvent être surveillées par l'intermédiaire du web server intégré dans chaque amplificateur. L’appareil est facile à utiliser et accessible de partout.

Le banc d'essai de deuxième génération jouera un rôle principal dans la course mondiale pour les meilleurs développements et dans la rapidité de mise sur le marché. Les techniques de mesure modernes fourniront des résultats et des données pures et bien plus encore : c'est la clef d’une efficacité plus grande des bancs d'essai.

La solution:

Haute précision et excellentes performances des appareils de mesure et d'essais sont essentielles pour le développement des bancs d'essai. Le QuantumX convainc par:

  • sa Fiabilité: Haute qualité des données de mesure pour des taches exaltantes
  • son Universalité: Accepte tous les technologies de capteurs
  • sa Flexibilité: Pour un usage centralisé ou réparti

Un bon exemple d'application avec les nouveaux bancs d'essai BA6.2 au centre de recherche BMW :

Bancs d'essai flexibles pour tester les moteurs, les transmissions et composants avec le QuantumX

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.