Dans le domaine de la mesure des contraintes, bénéficiez aujourd'hui des nombreux avantages offerts par la mesure de la lumière - sans devoir abandonner la simplicité et l’exactitude de la jauge de contrainte classique.

Les jauges de contrainte optiques de HBM FiberSensing sont conçues à partir d'une fibre de verre ayant un diamètre de noyau très petit, pas plus de 4 à 9 microns. En comparaison, le diamètre des cheveux humains est de l'ordre 60 à 80 microns. Le noyau de la fibre est entouré par une couche de verre le plus pur qui soit avec un diamètre de 125 micromètres.

L’effet rendu utilisable pour la mesure d'allongement réside dans la variation de la distance des points réflecteurs et donc de la longueur d’onde de la lumière réfléchie.

Les jauges axées sur des réseaux de Bragg ont les avantages suivants:

  • Insensibilité aux champs électromagnétiques
  • Utilisation possible en atmosphère hautement explosive
  • Absence de défaillance mécanique du matériau des éléments sensibles (verre) en présence de vibrations élevées
  • Masse faible des fils de liaison et donc faible influence sur l’objet d’essai
  • Câblage requis moins important, car une fibre optique peut intégrer un grand nombre de jauges ayant une longueur d’onde de réseau de Bragg différente

Jusqu’à présent, l’installation d’une fibre optique intégrant le réseau de Bragg sur un objet d’essai avait lieu en appliquant de la colle à droite et à gauche du réseau de Bragg. Lors de l’opération, les fibres optiques doivent être pré-allongées pour pouvoir également mesurer les extensions négatives (déformations). Toutefois, ceci limite l’étendue de mesure dans le sens négatif, car elle correspond exactement à la valeur du pré-allongement. Outre le problème que constitue la détection du réseau de Bragg dans la fibre, le pré-allongement de la fibre et son installation sans l'endommager ne facilitent pas la chose.

C’est là que les avantages de la nouvelle jauge optique de HBM ont un rôle important, car la fibre optique intégrant le réseau de Bragg est incorporée symétriquement dans la matière synthétique composite. Ce procédé breveté permet l’introduction d’extensions tant positives que négatives dans le réseau de Bragg.

Les jauges de contrainte optiques brevetées par HBM utilisent une technologie éprouvée, et sont faciles d’utilisation.

Il n'y a aucune différence à manipuler les jauges optiques ou les jauges (électriques) traditionnelles. Vous n’avez pas besoin d’apprendre de nouvelles techniques: de collage, de protection, de câblage, etc. elles sont identiques dans les deux technologies. La conception brevetée par HBM protège la fibre et vous permet de configurer rapidement et facilement votre installation d'essai. Profitez à la fois des avantages de la technologie des jauges optiques et de tout l'éventail d'accessoires existant déjà les jauges de contrainte électriques.

Les deux meilleures technologies au monde

Les apareils de mesure HBM vous permettent l'acquisition simultanée des données provenant des jauges de contrainte électriques et optiques. Le module EasyOptics du logiciel catman®AP de HBM vous permet d'acquérir et d'analyser conjointement les données provenant de ces différents types de jauges.

Caractéristiques principales

  • Grand nombre de jauges de contrainte optiques par fibre
  • Effort de câblage réduit par rapport aux jauges électriques
  • Grand choix de mesure dans la direction positive et négative de la contrainte, aucune précontrainte de la fibre requise
  • Poids léger de la fibre de verre par rapport aux fils de connexion conventionnels
  • Insensible à l'interférence électromagnétique
  • Pour une utilisation en atmosphères explosibles
  • Installation semblable aux jauges de contrainte électriques

Product Literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
German
Brochures
German
English