9 septembre 2009. Un nouveau record mondial, a été établi dans la baie d’Hyères situé dans le sud de la France. Le trimaran « Hydroptère » est allé à toute vitesse au-dessus de la mer méditerranéenne. Avec un vent de force 7, le flux d'air frappant à bord l'équipage est si fort et alors que les embruns les soulèvent, les membres de l’équipage ressentent comme des claques dans leurs visages. Les forces de la nature tirent de toute part chaque partie du bateau. Cependant, le record est réalisé : l’Hydroptère atteint une vitesse de 51.35 noeuds (environ 95 km/h). Ainsi il est ainsi considéré comme le bateau à voile le plus rapide au monde sur les distances de 500m et 1000m.
Ce succès a été rendu possible grâce aux idées d'un homme. Le navigateur français Alain Thébault avait poursuivi son rêve de construire le bateau à voile le plus rapide au monde depuis des décennies; un bateau qui se déplace tellement rapidement qu'il vole au-dessus de l'eau. Pour faire de ce rêve une réalité, Alain Thébault a constamment compté sur les technologies de pointe.
Les concepteurs d’Hydroptère ont pratiquement réinventé la construction d’un bateau. Avec des matériaux fortement innovateurs, une conception optimisée et beaucoup d'essais : Chaque composant utilisé dans l’Hydroptère a été testé pour atteindre cet objectif du record mondial. Voici quelques exemples :
- L'équipe de Hydroptère a développé pour le soi-disant « hydropfoil » un matériaul spécial qui résiste à des charges jusqu'à 45 tonnes et qui génère une poussée suffisante sans créer de turbulence dans l'eau.
- Le mât du bateau est fait à partir d’un titane et coûte la somme impressionnante de 400.000 euro.
- Le bateau est fait à partir de carbone et les voiles sont tissées en fibre de carbone.
En atteignant les limites mêmes de la praticabilité, il est nécessaire d’utiliser un matériel de mesure et d’essai professionnel et puissant.