Pesage en Asie Pesage en Asie | HBM

Pesage en Asie : Vitesse et Qualité sont primordiales

L'Asie se développe: la même chose s'applique au marché du pesage.
Mais toutes les entreprises n’ont pas pu profiter de ce développement pour un marché dynamique. Seules celles qui peuvent s'adapter aux conditions locales, peuvent s’attaquer à la concurrence asiatique extrêmement dure. Il y a d'autres facteurs de succès : la vitesse, l’innovation et la qualité. HBM a depuis longtemps réussi sur les marchés asiatiques avec ses propres sites de production et ses bureaux de vente locaux.

Des chiffres qui impressionnent : chaque année, HBM réalise une croissance importante en doublant son chiffre d’affaire dans le pesage en Asie. Même pendant l'année 2009 reconnue comme une année de crise, alors que tous les autres marchés voyaient ses chiffres à la baisse, la Chine enregistrait toujours une croissance pour atteindre un record vers la fin de cette crise. Aucun doute à ce sujet : l’Asie et surtout la Chine, est également le moteur de croissance numéro un dans le monde du pesage.

Depuis les années 80, HBM est présent sur le marché asiatique et possède sa propre usineà Suzhou, située à 100 kms à l'ouest de Changhaï, depuis 1997. Cette usine fournit au monde entier des capteurs de pesage économiques et de qualité. Elle s'est également développée au sein de la société pour un large succès des ventes en Chine et en Asie.

Les stations de péage chinoises utilisent les techniques de pesage HBM

Les capteurs de pesage HBM sont très populaires dans « les applications classiques» dans l’équipement de machines de pesage. Le capteur de pesage de type anneau de torsionRTN, par exemple, est employé dans les ponts bascules pour camions dans les grandes stations de péage sur les autoroutes chinoises. De plus en plus de nouveaux secteurs utilisent des capteurs de pesage HBM, tels que l'industrie alimentaire : les huiles, les boissons, le lait, les shampooings, le soja et les sauces sont les parfaits exemples de liquides qui peuvent distribuer sûrement et avec précision aux consommateurs asiatiques grâce aux solutions de pesage HBM.

Les produits HBM sont également employés dans le monde entier pour les équipements en ingénieriemédicale.
A Taiwan, les capteurs de pesage à point d’appui central SP4 sont intégré dans les lits d'hôpital pour informer, à tout moment, le personnel médical sur le poids du patient. Les capteurs de pesage PW6C sont utilisés dans le laboratoire médicalde Singapour pour mesurer les constituants étrangers dans le sang humain. Les PW10A équipement les pèses bébés dans de nombreux hôpitaux.

Les innovations sont acceptées beaucoup plus rapidement en Asie

Sur le marché asiatique, où à commencé ce grand succès des capteurs de pesage HBM ? Il est dû à un engagement constant vers l’innovation et la qualité, comme Timo Ren, chef de produit international chez HBM Chine, qui explique : « Le marché asiatique réagit beaucoup plus rapidement aux innovations et aux nouvelles tendances que les autres régions du monde. » Ren explique également que seules les entreprises qui fournissent une qualité et des produits fortement sophistiqués peuvent survivre sur ce marché.

Il y a de nombreux exemples. Les fabricants de balances en Asie emploient déjà des capteurs de pesage modernes en classe de précision élevée C6, qui permettent le développement de nombreuses applications de pesage originales. La numérisation est également largement avancée ici : la moitié de tous les capteurs de pesage C16i produits par HBM est vendue en Asie. Les capteurs de pesage aseptiques originaux PW27, qui place très haut les normes hygiéniques, ont déjà rencontré une très large acceptation par les clients asiatiques.

En plus des produits standards lancés sur le marché, les ingénieurs de HBM Chine ont également développé quelques produits spéciaux pour le marché asiatique, par exemple, le capteur de pesage SP5 pour les peseuses associatives multi-têtes et le capteur de pesage S40A en forme de S qui est principalement employé dans les centrales de malaxage du ciment.

Best in class : Aucun compromis sur la qualité

HBM s'est concentré sur une qualité absolue de ses produits depuis des décennies maintenant.
Les concurrents nombreux, sur les marchés asiatiques extrêmement concurrentiels, essayent à la place d'offrir des prix moins chers, certes mais avec des diminutions de précision, des baisses de longévité et des pertes de traitement. Une stratégie qui ne se pose pas chez HBM.
Pour la production des systèmes de pesage en Chine ou en Allemagne, les directives de qualité chez HBM sont identiques. Les clients peuvent donc compter sur une excellente qualité mondiale.

"Nous continuerons constamment à nous concentrer sur notre stratégie « best in class». Indépendamment du lieu de production de notre capteur de pesage, que ce soit en Allemagne ou en Chine : Nous pouvons assurer à nos clients que la qualité des produits est constamment élevée et est toujours entièrement conforme aux normes en vigueur dans le monde entier, avec des prix qui sont absolument en ligne droite avec le marché".

HBM dans vos domaines d'activité

Fabricants de balances

Industrie médicale

Industrie alimentaire

HBM dans les autres industries