Les capteurs de force équipés de jauges de contrainte sont construits sur le principe d’un corps d’épreuve travaillant comme un ressort sur lequel les forces à mesurer sont appliquées.
L'élément sensible se déforme et la contrainte se produit en surface. La tâche en autre du corps d’épreuve est donc de convertir les forces à mesurer dans une formidable contrainte possible, d’une façon reproductible et linéaire. De nombreuses propriétés des capteurs de force sont définies par le choix du matériau et de la conception du corps d’épreuve.
L'élément sensible du capteur est la jauge de contrainte (SG), qui se compose d’une grille de mesure disposée sur un support et recouverte d’une couche protectrice. Ces jauges de contrainte sont collées sur le corps d’épreuve aux endroits appropriés. Généralement quatrejauges de contrainte sont utilisées et installées de sorte que deux d’entre-elles soient étirées alors que les deux autres comprimés quand la force est appliquée.
Les jauges sont ainsi reliées dans un montage dit « pont de Wheatstone ». La figure ci-dessous représente un pont de Wheatstone qui doit être alimenté par une tension d’alimentation. Le capteur délivre une tension de sortie lorsque les quatre résistances varient quand une déformation se produit sur le corps d’épreuve.

Fonctionnement d’un capteur de force équipé de jauges de contrainte ici il s’agit d’un capteur dont le corps d’épreuve travaille sur le principe d’un anneau de torsion (type: C18)
Le signal de sortie dépendent des changements des résistances des jauges et donc directement de la force appliquée.
Avantages du principe de mesure des jauges de contrainte
Ce principe a démontré depuis longtemps ses qualités professionnelles et offre de nombreux avantages. Les plus importants sont:
- Si la résistance électrique des jauges change dans la même direction et de la même valeur, il n’y pas de tension de sortie. Cela signifie que les nombreuses influences parasites, par exemple la dérive en température du point zéro, l’action du moment de flexion, les effets des forces latérales, peuvent être compensées (voir ci-dessous)
- Ce principe de mesure permet la production de capteurs de force avec des précisions très élevées à des coûts relativement bas.
- La force nominale (évaluée) d’un capteur est seulement déterminé par la rigidité du corps d’épreuve. HBM propose des capteurs avec des forces nominales entre 10 N et 5 MN.
Le premier pont est particulièrement significatif. Il prouve que les nombreuses influences non désirées peuvent être compensées en utilisant un montage en pont de Wheatstone.
L’influence de la température sur le Zéro (TKZero) en particulier peut être compensée même pour un niveau élevé. Chaque jauge de contrainte montre un signal de sortie si la température varie, c’est ce qu’on appelle la contrainte apparente.

Figure 1: Le signal de sortie d’une SG dépend de la température
Compensation effect
L'effet de compensation résulte du fait que les quatre jauges se comportent de la même manière pendant les variations de la température en considérant la direction et la grandeur des changements de résistance. Comme deux jauges positives et deux jauges négatives interviennent dans l'équation, il n’y donc aucun signal de sortie du à la variation de la température.
Pour le reste, l’erreur résiduelle minuscule peut être corrigée par des éléments spéciaux en nickel qui sont connectés au pont de Wheatstone.
En complément des résistancesdépendantes de la température (également les éléments nickel) dans les lignes d’alimentation compense l’influence dela température sur la sensibilité (TCS). Pendant les variations de la température, le module E du matériau diminue ce qui a pour conséquence plus de contrainte sous la même application de force. En outre, la sensibilité des jauges dépend de la température. Les résistances dans les lignes d’alimentation compensent ceci parce que l'augmentation de la résistance à une température élevée amène une plus grande chute de tension. Cela réduit la tension au pont de Wheatstone et par conséquent le signal de sortie diminue.
Les erreurs de linéarité résultent des rapports géométriques qui changent sous la charge. Les capteurs de force peuvent être optimisés pour avoir des linéarités extrêmement bonnes grâce à un choix intelligent dans la conception du corps d’épreuve et aussi au travers d’un positionnement précis des jauges de contrainte.
Le schéma 2 montre un résumé des options de compensation. En plus des influences TKzero et TCS décrites en détail plus haut, il est également possible d’optimiser la linéarité et de réaliser la sensibilité exigée par un ajustement.

Fig 2 : Raccordement d’un capteur de force ajustement du TKZéro et TCS. Plus les éléments d’ajustement pour la sensibilité et la linéarité
La technologie des jauges de contraintes permet également la compensation des influences mécaniques qui ne devraient pas être mesurées, comme les moments de flexion ou les forces latérales.