La complexité de la mesure a parfaitement été exprimée par les demandes claires et bien précises que Monsieur Mauro Balestra a exigé pour les moyens de mesure qu'il souhaitait employer. Le matériel devait être fiable, facile à installer et approprié aux essais à bord d'un véhicule en mouvement. C’est pourquoi, cet ingénieur a décidé d’utiliser une chaîne de mesure complète proposée par HBM. Le capteur de force U93 est utilisé pour enregistrer la force d’appui sur la pédale de freinage et un capteur de déplacement WAest installé sur la pédale d’accélération du véhicule pour en contrôler la course.
Des capteurs tachymétriques et des capteurs de vitesse fournis par d'autres fabricants ont été également utilisés, ainsi que des caméras vidéo pour enregistrer les mouvements musculaires du visage du conducteur et la situation réelle du trafic.
L’acquisition de données est réalisée à l’aide de l'amplificateur universel QuantumX MX840A de chez HBM, installé directement à l'intérieur du véhicule d'essai..
Le PC via l’interface Ethernet traite toutes les données de mesure acquises par le QuantumX grâce au logiciel de mesure HBM catman®AP. Quand elles arrivent, les données ne sont pas simplement lues mais elles sont également synchronisées avec l'enregistrement vidéo du poste de conduite.
Le format compact de l'appareil n'a pas été le seul critère de choix pour le QuantumX, le fait qu'il peut travailler avec toutes les technologies courantes de capteur a été également un facteur décisif. D’autres points ont été tout aussi importants comme sa facilité et simplicité de fonctionnement ou bien encore la précision avec laquelle il mesure les données. Comme les capteurs sont équipés de la fiche technique électronique TEDS, le QuantumX les détecte automatiquement et vous pouvez effectuer immédiatement vos mesures.
La chaîne de mesure entière HBM était toujours à son meilleur niveau grâce à à son aspect professionnel, sa simplicité d'installation et sa facilité de fonctionnement, que ce soit en mouvement ou en intégrant les fichiers vidéo. Avec ces nouvelles découvertes prises en compte, elle a permis de rendre la conduite plus sûr dans un trafic toujours plus dense.