The "ALLROUNDERS" from Arburg - injection molding machines of the latest generation.
Processus efficace grâce à une technique de mesure standardisée: ARBURG se fie entièrement au QuantumX de HBM pour ses services
Une maintenance rapide des machines sur place chez le client, augmente l’efficacité de la production : ARBURG, un des principaux fabricants de machine de moulage par injection, se fie au système d’acquisition QuantumX de HBM pour toutes les opérations d'essai effectuées en production mais aussi en services. L'avantage offert par la solution combine à la fois une intégration totale avec des routines et des processus journaliers ainsi qu’une flexibilité maximum.
Les éléments en plastique de haute qualité sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Que ce soit pour des pièces d’automobile, l'emballage ou l’industrie médicale, la créativité des ingénieurs et concepteurs de de mise en forme plastique n’a pratiquement aucune limite grâce aux machines modernes de moulage par injection.
Les machines de moulage par injection d'ARBURG assurent une très grande qualité dans le formage des plastiques dans le monde entier. Avec plus de 2.150 employés à travers le monde, la société, dont le siège est en Allemagne, s’est engagée à fournir une innovation constante sur ce marché.
Faire continuellement des mesures et des essais dans le domaine du développement, la production et le service est la clef principale du succès de la société. ARBURG n’a fait aucun compromis quand il a fallu choisir le matériel d’essai et de mesure et a pour cela pris le système d'amplificateur QuantumX pour en faire son équipement d'essai standard qui est employé dans toutes les étapes du cycle de vie de produit. Cela signifie : qu’ARBURG utilise les données de mesure enregistrées par le QuantumX dans le cadre du développement et de la production mais aussi dans les activités de services. La base de données corporate résultant crée une transparence et apporte une plus grande efficacité et procure une meilleure qualité.
QuantumX MX440A un outil de service global
ARBURG utilise le module amplificateur QuantumX MX440A comme outil de service pour le réglage et l’ajustement des machines de moulage par injection. Les services doivent être flexibles pour permettre de les réaliser efficacement à des intervalles d'entretien périodiques sur place chez le client. Ici le QuantumX est convaincant dans chaque aspect : Les capteurs sont immédiatement identifiés grâce au support total TEDS. La mesure peut commencer instantanément et n'exige aucun paramétrage complexe. En outre, les connecteurs universels fournis par QuantumX soutiennent toutes les technologies courantes des capteurs.
De nombreux autres avantages caractérisent le QuantumX comme la qualité élevée de mesure, une dimension compacte mais aussi un raccordement Ethernet sur PC et pas moins une intégration optionnelle dans le logiciel de propriété industrielle. Un certificat standard d’étalonnage d’usine est électroniquement stocké dans chaque appareil, une preuve de qualité.
Kit de maintenance comprenant le capteur, l'amplificateur et le logiciel
ARBURG a même développé une « valise de service » complète pour ses techniciens ; elle est composée de l'amplificateur MX440A et de quatre capteurs pour la mesure de pression, de déplacement, de vitesse et de force. Les données d’étalonnage des capteurs sont stockées sur circuit TEDS intégré dans le connecteur. Le kit comporte également un CD avec le logiciel d’acquisition de données développé spécifiquement par ARBURG et le manuel d’emploi.
Le kit de service est un outil de service fort utile pour régler et ajuster les machines de moulage par injection d'ARBURG et il est employé dans le monde entier. Il permet une maintenance efficace chez les clients avec un haut niveau de qualité et garantit permet d’assure une durée de vie extrêmement longue des machines d'ARBURG.
Chariot de mesure flexible pour l'assemblage finale de la partie automatisée
Le QuantumX est également employé dans d'autres applications chez ARBURG, par exemple dans l'assemblage finale flexible. Pour cela, la société utilise l'amplificateur MX840A qui, selon les conditions, est disponible sur les chariots la mesure pour le cas où il est nécessaire pendant le processus de fabrication.
Processus efficaces grâce à un amplificateur normalisé
ARBURG profite de la très haute qualité du système d’amplification QuantumX dans toutes les étapes du cycle de vie de leurs produits, du développement à la production et le service.
La standardisation du système de mesure apporte des avantages clairs à la société. La grande flexibilité du système QuantumX réduit de manière significative le temps requis pour l'essai et la maintenance. ARBUG améliore ses process. Le QuantumX permet de sentaliser l’acquisition des données, une condition essentielle pour la certification ISO9001. En standardisant et harmonisant tous les process, ARBURG augmente l'efficacité et informatise ses process.
Haute qualité, longue durée de vie, utilisation fiable sur place chez le client: les machines ARBURG garantissent, dans le monde entier, des produits moulés par injection de très grande qualité. La qualité « made by ARBURG » est fermement portée par les techniques de mesure HBM.