Les machines et installations doivent non seulement être toujours plus performantes et rapides, mais le mode de commande est également de plus en plus important. Les technologies du secteur industriel font ainsi de plus en plus appel aux technologies utilisées sur Internet ou dans les smartphones. La technique de mesure industrielle doit également répondre à ces exigences. Le nouveau système PMX utilise de nombreux concepts innovants et offre ainsi à l'utilisateur de nets avantages.
Les machines et installations du secteur industriel utilisent toujours plus de technique de mesure. Outre le besoin évident d'obtenir des résultats de mesure exactset d'une qualité irréprochable, il est aussi très important que les systèmes de mesure puissent s'intégrer aisément dans un environnement d'automatisation moderne. La sûreté d'investissement et l'évolutivité de la solution de mesure ainsi que sa simplicité d'utilisation constituent d'autres critères importants. Afin de répondre aux besoins concernant l'acquisition de données de mesure dans le secteur industriel, le spécialiste de technique de mesure HBM lance maintenant son nouveau système PMX sur le marché. La qualité des données mesurées est garantie par des vitesses de mesure pouvant atteindre 19,2 kHz par voie, une précision élevée de 0,1 % PE et une résolution de 24 bits ainsi que par une très grande résistance aux perturbations électromagnétiques (CEM).
Solution modulaire offrant la sûreté de l'investissement
Le système se compose d'un appareil de base pouvant accueillir jusqu'à cinq cartes enfichables. Le premier slot est réservé à une carte de communication permettant d'intégrer le système dans un système d'automatisation de niveau supérieur. Les quatre slots restants sont alors disponibles pour des amplificateurs de mesure avec quatre voies chacun, ainsi que pour des cartes d'entrées/sorties combinées. Actuellement, il existe trois modules différents avec amplificateurs de mesure pour jauges d'extensométrie, pour signaux de mesure analogiques normalisés (courant et tension), ainsi que pour entrées et sorties numériques et analogiques. Cela permet de détecter les grandeurs de mesure physiques les plus souvent demandées, telles que la force, le couple, la pression, l’allongement, la température, etc. Tous les modules sont alimentés en tension par l'intermédiaire de l'appareil de base. De par la structure modulaire, l'utilisateur dispose d'une grande sûreté d'investissement si son installation doit être étendue ou modifiée ultérieurement. Ainsi, s'il devait à l'avenir avoir besoin de données de mesure supplémentaires pour son application, il peut étendre le système de façon très simple en insérant d'autres cartes de mesure. Si les quatre slots d'un système ne suffisent pas, il est également possible de créer des systèmes plus importants en reliant simplement plusieurs systèmes en réseau et en les synchronisant. Ce système offre également de grands avantages en termes de disponibilité de la machine ou de l'installation. Si un amplificateur de mesure devait tomber en panne, il suffit alors de remplacer la carte concernée. Le temps requis pour cette opération et l'immobilisation de la machine qui en découle sont minimum.
Bus de terrain pour la communication
La technique de mesure industrielle doit aujourd'hui proposer bien plus que la seule acquisition de valeurs de mesure exactes. Les valeurs mesurées doivent aussi transmises de façon rapide et sûre à une commande de niveau supérieur chargée de l'automatisation de la machine. Il est donc indispensable que la technique de mesure industrielle prenne en charge les protocoles de bus de terrain modernes tels qu'Industrial Ethernet. Sur le système PMX, par exemple, les protocoles Ethernet en temps réel Ethercat et Profinet permettent également de transmettre rapidement de grandes quantités de données. Outre ces protocoles Ethernet en temps réel, le système prend encore en charge d'autres systèmes de bus de terrain. Il propose par exemple une interface CANbus qui permet de raccorder des modules de mesure décentralisés, par exemple des sondes de température ne nécessitant pas de fréquences de mesure élevées.
Le système PMX peut analyser en interne les signaux mesurés en temps réel à l'aide de processeurs de signaux numériques puissants et ainsi décharger la commande de niveau supérieur. Le système peut exécuter des tâches simples de traitement de signal, mais également des régulations. Outre les 16 voies de mesure maximum que peut proposer un système PMX, l'utilisateur dispose ainsi de 32 voies de calcul maximum dites virtuelles. Ces voies de calcul permettent de réaliser des calculs mathématiques simples, comme des totaux, le calcul de la moyenne, mais aussi des régulations PID. L'ensemble des valeurs mesurées ainsi que les valeurs calculées par les voies de calcul virtuelles peuvent être transmises en temps réel à une vitesse jusqu'à 10 kHz via Ethercat à la commande qui peut ainsi être nettement déchargée.
Concept de commande moderne
HBM a également ouvert de nouvelles voies avec le mode de commande. Chaque système PMX dispose d'un serveur web innovant qui permet non seulement de visualiser l'état du système et les données de mesure, mais aussi de commander et de configurer le système. On utilise le GWT (Google Web Toolkit) pour développer des applications Javascript ne dépendant pas du navigateur. La technologie GWT sert avant tout à développer des interfaces utilisateur pour des applications web. L'interface utilisateur du système PMX est ainsi d'une utilisation simple et intuitive car elle est comparable à de nombreuses autres applications web. Qui plus est, l'utilisateur bénéficie d'un autre avantage appréciable : comme l'interface utilisateur repose uniquement sur le web, il n'est pas nécessaire d'installer de logiciel spécial. Un PC standard ou un ordinateur portable disposant d'un navigateur suffit amplement. Cela permet également de réaliser des applications mobiles et de commandes à distance, ce qui réduit les temps de mise en service et de maintenance et par là même les coûts.
Conclusion
Une technique de mesure exacte et de grande qualité associée à une intelligence intégrée et à une transmission rapide des données : tels sont les points essentiels du nouveau système PMX de HBM. Grâce à sa structure modulaire, le système peut être complété aisément à tout instant et adapté à de nouveaux besoins, offrant ainsi à l'utilisateur une grande sûreté d'investissement. De tels systèmes de mesure industriels sont typiquement mis en œuvre dans la construction de machines et d'installations, par exemple pour surveiller des presses, des installations, des process de montage et d'insertion, ainsi que dans le domaine des bancs d'essai et pour les contrôles en fin de ligne. Le nouveau système PMX s'avère particulièrement intéressant lorsqu'il est associé à des solutions d'automatisation complexes grâce à ses possibilités de communication via Industrial Ethernet. Les concepts de commande modernes tels que la technologie GWT rendent la configuration et l'utilisation du système très simples pour l'utilisateur.