SINTEF SINTEF | HBM

Chez SINTEF la qualité est reine, ils font toujours confiance à HBM

Année après année, les capteurs, les amplificateurs de mesure et les logiciels HBM continuent de satisfaire l’institut norvégien Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS, un des plus grands instituts de recherche marine au monde et certainement le plus avancé technologiquement.

L'institut développe et vérifie des solutions technologiques et des équipements pour les expéditions et les industries maritimes. Il travaille également dans le secteur de  la production de pétrole en mer. Pour cet institut avoir des mesures sûres est primordial. Au quotidien, SINTEF utilise des équipements analogiques à faible bruit, dispose d’une capacité de programmation, offre des possibilités de postes de travail multi-client et propose également un excellent service aux clients.

Jørn Jensen, Senior Research Engineer des laboratoires Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS  à Trondheim en Norvège explique:

Sur l'utilisation du matériel HBM

« Nous avons acheté des amplificateurs et des ponts de mesure chez HBM durant 40 ans, les années impaires, et c'est la qualité et le service qui nous incitent à vouloir continuer de travailler avec eux. Aujourd'hui, nous avons environ 28 systèmes MGCplus, certains d'entre eux équipés de 6 modules, mais beaucoup plus avec 16 modules.

Les divers capteurs HBM sont placés à l'intérieur des plates-formes et des bateaux pour acquérir les données de pression,  force, torsion etc., et bien sûr dans des conditions atmosphériques extrêmement sévères et variées. Ici, sur la photo, un modèle de plateforme pétrolière est testé dans les hautes vaguesde la Mer du Nord.

Tous les techniciens de mesure conviennent que le matériel HBM est le meilleur qui soit  disponible sur le marché. Le personnel d'instrumentation est enthousiasmé par la  qualité du matériel. Nous recherchions un système avec un minimum de bruit et une résolution sur 24bits, choses que le MGC nous garantit. Quand le moment est venu de remplacer notre vieux système d'enregistrement de données Coda de Hewlett-Packard,  que nous avons utilisé pendant plus de 15 années, nous avons consulté plusieurs fournisseurs. Finalement, nous avons choisi HBM et le logiciel catman Enterprise, qui avec quelques modifications répond à nos spécifications. Un membre de notre équipe  avait vu le système en démonstration chez HBM à Darmstadt. Quand il est revenu il était très enthousiaste et nous a dit « Nous devons juste l’avoir ! » principalement en raison de la flexibilité de l'équipement et de la facilité d'utilisation.

SINTEF et catman Enterprise

Pour ces essais, SINTEF utilise catman Enterprise pour l’acquisition de toutes les données de mesure. Le logiciel contrôle le déroulement des opérations durant toute la campagne d’essai. Il collecte les valeurs mesurées sur le modèle et peut créer des voies de calcul en temps réel sur plusieurs voies. Pour l'évaluation des données acquises, ils emploient le logiciel spécial fait par eux-mêmes.

Le très grand avantage de catman Enterprise est qu’il peut fonctionner sans avoir un  MGCplus connecté. Il est possible d’être à votre bureau et de créer la liste des voies de mesure à l'avance. Ensuite, vous chargez simplement les voies dans l’équipement en question, vous appuyez sur « Play » et la mesure fonctionne.

Un autre avantage très important du système catman est qu'une mesure complexe avec de très nombreuses voies peut être divisée en plusieurs sous-projets, permettant ainsi à plusieurs techniciens de travailler sur leur propre sous-ensemble de voies et les sauvegarder en tant que sous-projets. Cela fait que les choses vont beaucoup plus vite que si l’on était forcé de travailler avec tout l’ensemble. Par exemple, un grand projet océanique demande entre 50 et 200 voies de mesure.

Le client peut également être assis devant son terminal dans notre pièce d’accueil et regarder une vue limitée des voies, sans toutefois pouvoir en changer toutes les valeurs. Et si ce n'était pas assez, le client peut réellement être n'importe dans le monde et se connecter via Internet. C'est un avantage énorme.

La communication est la clef de tout

Jusqu'ici, nous avons été entièrement satisfaits du support HBM, comme pour la qualité et la fonctionnalité des équipements. Ils fonctionnent parfaitement comme il doit le faire et quand il faut. Maintenant nous utilisons également le matériel et le logiciel. C'est un avantage d’avoir le même équipement dans tous nos laboratoires. Quand des essais se font dans les divers laboratoires, la sensation de « à la maison » est très avantageuse. Un modèle pourrait être testé dans un réservoir remorqué et puis après dans l’océan. Il est  juste facile de le démonter d’un ensemble de matériels d'essai et d’apporter le modèle et l’équipement et de les relier à un autre rack de mesure. Les mesures seront conformes indépendamment du lieu où elles sont faites.

SINTEF est l'un des premiers laboratoires au monde, mais nous avons de la concurrence. Nous avons en vue de construire une autre usine plus grande. Alors, nous allons avoir besoin de beaucoup plus de matériels d'essai.

Les jauges de contrainte HBM sont collées sur divers éléments de la structure (anneaux) pour mesurer par exemple les tensions dans les chaînes d'ancrage et les conduites montantes. Ici, les tensions sont examinées sur les conduites verticales allant vers le bas, reliant un bateau à un système de production submergé à un km sur le fond marin.

Nous avons toujours eu de bonnes communications avec HBM. Ils sont avec nous en toutes circonstances. Nous mesurons avec le MGCplus, catman nous montre les valeurs de mesure et en plus catman® pilote entièrement le projet. HBM nous a donné une solution complète.

Pour en savoir plus sur Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS

Toutes les photographies sont de Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS (SINTEF)

Le client

catman Enterprise

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.