Les lecteurs du portail 'Automation Inside' ont fait leur choix : Ils ont attribué le Système de mesure et de contrôle PMX, et le capteur de force C10 comme les meilleurs produits de l'année 2014. HBM fût également nominée dans la catégorie "Meilleures entreprises en automation" dans le monde.
Excellence et qualité dans tous ce que nous faisons : c'est l’engagement pris par HBM Test and Measurement. Pari tenu car les produits HBM sont récompensés dans le monde entier pour leur précision et leur fiabilité.
Nos produits et services obtiennent régulièrement des récompenses de la part de revues professionnelles internationales et d’institutions indépendantes. Voici une sélection des différents prix attribués à HBM Test and Measurement :
Automation Inside Readers Choice Awards 2014 for PMX and C10



Produkt Roku 2014 pour le PMX
PMX - le système DAQ industriel unique de HBM - a gagné le concours "Produits de l'année 2014 » organisée par le magazine technique et scientifique polonais "napędy i sterowanie" sous l'égide de la Faculté de Technologie Electrique, d'Automatisme, d'Informatique et Biomédicale de l'Université AGH de Cracovie et de l'organisation PARP.
PARP est un organisme gouvernemental qui fournit un appui aux entrepreneurs dans l'exécution de projets concurrentiels et innovateurs en Pologne.
International Weighing Review Readers' Choice Awards
Les lecteurs du portail de la revue 'International Weighing Review' ont exprimé leur choix : Notre société et deux de nos produits ont été honorés d’une récompense attribuée par les lecteurs d’International Weighing Review : Notre capteur de pesage hygiénique PW27 a reçu le premier prix du Meilleur capteur de pesage 2014. Notre indicateur de pesage WE2111 a été récompensé comme la Meilleure électronique de pesage 2014. HBM est arrivée second au prix de la Meilleur entreprise 2014 en technique de pesage.




GEN3i - Produit de l'année 2013
L'enregistreur graphique portatif GEN3i d'HBM a été nommé produit de l'année la NASA Tech Briefs' 2013 Readers' Choice !
Les critères de sélection ont été faits à partir de 12 dossiers techniques établis par la NASA pour élir les « Produits du mois » en 2013. C'était la nouvelle introduction la plus importante de la communauté d'ingénierie en conception de l'année dernière qui a ainsi récompensé le GEN3i.
L'enregistreur portatif GEN3i offre une large gamme d'applications pratiquement illimitée en termes de possibilités. Il est idéal pour toute utilisation mobile grâce à des dimensions compactes, sa grand facilité de dépannage et d'entretien dans les tests de générateurs, de turbines ou de moteurs. Le GEN3i est également l'instrument parfait pour un usage dans les laboratoires, sur les bancs d'essai de puissance ou les essais de matériaux destructifs. L'appareil est capable de transférer les données directement sur un support de stockage à des vitesses élevées jusqu'à 200 MB/s (cent millions de valeurs mesurées par seconde) ; plus rapidement que n'importe quel appareil comparable dans l'industrie.
2012

nCode DesignLife nommée Innovation IAO de l'année
Automotive Testing Technology International a récompensé le logiciel nCode DesignLife comme la solution innovante dans le domaine de la prédiction en fatigue des composites
Avec le développement de plus en plus courant de structures légères faites de composites, comme celles employées dans le secteur automobile, il est maintenant temps pour ces outils logiciels comme DesignLife de montrer pleinement leurs possibilités.
Concevoir des véhicules avec un rendement optimisé exigent notamment lors de la conception d'utiliser des matériaux légers sans pour cela pénaliser la fiabilité. Des outils de conception avancé tels le logiciel nCode DesignLife peuvent être utile afin d'augmenter la probabilité de réussir ses essais.
"Nous sommes très honorés d'être reconnus pour notre engagement à développer un logiciel IAO performant destiné à l'analyse de fatigue" explique Jon Aldred, chef produit chez HBM-nCode. La marque nCode se concentre sur l'expertise dans le domaine de la longévité, les tests et solutions d'analyse qui peuvent être utilisées pour résoudre les problèmes réels de conception et accélérer le développement d'un produit"
Palmarès Technologique 2012 de la revue française MESURES
La plateforme PMX de HBM allie les capacités de mesure d'un appareil de laboratoire précis en milieux industriel avec toutes les fonctionnalités de contrôle et de communication couramment employées dans le monde du contrôle de production. A partir de ce concept, l'amplificateur industriel PMX de HBM a obtenu l'approbation du jury de le revue française « MESURES ». Le PMX a été récompensé dans la catégorie « Contrôle de production » lors du Palmarès Technologique 2012 de MESURES.
Pour en savoir plus....

Convivialité du GEN2i récompensée par Nielsen Norman Group
Le cabinet de consulting américain Nielsen Norman Group, le principal institut de consultation et de recherche dans le monde, a présentée l'enregistreur portatif GEN2i de HBM et récompensé pour sa convivialité exceptionnelle. Les jurés ont particulièrement apprécié la clarté du menu de navigation et la priorité orienté vers des fonctions essentielles.
Pour en savoir plus…
Messtec & Sensor Masters Award 2012: 2ème place pour le PMX
Bien avant son lancement officiel, le système amplificateur PMX était déjà capable de convaincre : dans un vote sur internet, ce système d’acquisition de données compatible Ethernet Industriel et reconnu en production s'est placé en deuxième position dans les récompenses attribuées par Messtech & Sensors Master Awards 2012.
Pour en savoir plus…
2010
CE Design Award pour l'appareil ISOBE7600
L'équipe de développement des systèmes rapides d’acquisition de donnée chez HBM située au Pays Bas a reçu la prestigieuse récompense CE Design Award de la part de la société de certification « DARE!! » en automne 2012.
DARE!! a présenté le système de mesure haute tension ISOBE7600 de HBM et l’a récompensé avec le CE DESIGN AWARD, pour sa grande sécurité électrique et sa compatibilité électromagnétique qui ont été évaluées comme exceptionnelles.
Pour en savoir plus…
Et encore avant...
Silver Best of Sensors Expo Award pour le GEN5i
En 2009, le système d’acquisition de données rapides GEN5i de HBM a été présenté au « Silver best of Sensors Award ». Ce prix est attribué par l'exposition Sensors Expo & Conférence, un des principaux événements sur les technologies de mesure aux Etats-Unis.
"100 Mech jusqu'à 40 voies de mesure dans un boîtier est étonnant" a dit Ed Ramsden membre du jury au sujet du GEN5i.
Pour en savoir plus…
Palmarès Technologique 2005 pour le CANHEAD
Pour des mesures impliquant un nombre élevé de voies de mesure, le système d’acquisition de données CANHEAD permet de réduire les coûts d’installation en diminuant les câblages de 90 %. Un avantage qui a remporté l'approbation de la revue française « MESURES » quand le produit avait été officiellement présenté en 2005 : CANHEAD a été récompensé au « Palmarès Technologique 2005 » dans la catégorie « Mesures Mécaniques ».
Pour en savoir plus…