Le défi technique est de contrôler un couple élevé et en même temps, d’obtenir une très grande efficacité. Pour déterminer l'efficacité, deux générateurs identiques sont installés de sorte que leurs arbres puissent être directement reliés pour l'essai. Le générateur en essai est entrainé par le deuxième générateur qui, dans ce cas-la, fonctionne comme moteur. Les mesures de courant et de tension sur les deux générateurs permettent d'avoir une relation entre la puissance de sortie et la puissance d'énergie à établir et de déterminer ainsi l'efficacité.
Détermination de l'efficacité


Capteur de couple dans l'arbre
The Switch installe un capteur de couple sur la ligne d’arbre pour la mesure du couple. L’avantage qui en résulte est de pouvoir vérifier l'efficacité déterminée par la mesure des paramètres électriques. D'ailleurs, les effets résultant des modifications du moteur ou du générateur ou bien de la simulation de différents scénarios de chargement peuvent être rapidement déterminés avec précision. Cependant, le paramètre principal pour déterminer l'efficacité est surtout la puissance transmise. Avec une mesure directe du couple et de la vitesse de rotation transmis dans la ligne d'arbre, permet d’obtenir une petite incertitude de mesure.