Une université espagnole a développé des essais sur les poutres en béton renforcée extérieurement grâce aux matériels de mesure HBM
L'équipe de recherche sur les structures de l’Université Polytechnique de Catalunya (UPC), à Barceloneen Espagne, a développé des essais pour déterminer les efforts dans les poutres en béton qui sont employées dans la construction.
Les essais, qui ont été développés durant les deux dernières années, ont été menés sur des poutres en béton qui ont été renforcées extérieurement avec des stratifiés de fibres de carbone.
L'utilisation de stratifiés en fibre de carbone (CFRP) a augmenté au cours de ces dernières années. Le CFRP a la particularité que ses fibres fonctionnent dans une direction de manière à fournir une structure semi-rigide avec un module élevé, une fois fixé sur la structure avec un adhésif époxy.
Les essais en laboratoire ont été entrepris pour simuler différents types de défaillances qui peuvent généralement se produire. Comme par exemple:
- Déplacement d'un toit en béton
- Déplacement de l'extrémité du stratifié
- Détachement du stratifié induit par une rupture
- Défaillance au cisaillement du béton