Les capteurs sont un outil essentiel pour la garantie de la qualité en production et fabrication par exemple en surveillant les raccordements jointifs. En même temps, une manipulation simple et une robustesse sont attendues de la technologie de mesure.

En particulier, l'installation devrait naturellement être rapide et sans erreur, pour permettre à la production d'être remise en marche immédiatement. Le Transducer Electronic Datasheet" (TEDS), qui a été établi au préalable sur un banc d’essai, offre des options intéressantes dans la réduction des temps d’installation, notamment dans le secteur de la fabrication. Les capteurs intelligents équipés de TEDS configurent automatiquement le système de mesure - l'ère du Plug and Play a finalement commencé dans la surveillance de production.

D'un aspect mécanique, l'intégration des capteurs dans un équipement industriel ne pose habituellement pas de problème. Cependant, l'ajustement de l'amplificateur pour adapté les caractéristiques du capteur est une opération qui ne devrait pas être sous-estimée. Cela exige un personnel au courant de la technologie utilisé par le capteur et du principe de fonctionnement de l'amplificateur lui-même. Même pour les ingénieurs bien formés sur la mesure, l'installation d'une chaîne complète de mesure est une tâche qui peut être longue et qui exige bien souvent l'interruption d’une ligne entière de la production ou du processus de fabrication. Les temps courts d'installation et d'entretien doivent donc être des critères prioritaires dans le choix de la technologie de mesure afin d'éviter des coûts élevés de suivi.

Branchez et commencez à mesurer

Un capteur qui configure automatiquement l’amplificateur qui lui est raccordé raccourcirait rigoureusement non seulement les temps d'installation, mais il garantirait également des résultats de mesure plus fiables. Comme dans le capteur toutes les informations essentielles sont également incluses: données de calibrage, numéro de série, type, nom, point de mesure en standard sur un petit circuit de mémoire, alors rien ne peut incommoder le principe raccordez et commencez à mesurer». Ce n'est pas en aucun cas une idée futuriste parce que le principe du Plug and Play a maintenant conquis sa place dans les techniques de mesure grâce circuit du Transducer Electronic Datasheet» (TEDS).

Le circuit TEDS est un module de mémoire électronique minuscule et non-volatile comparable à une EPROM (mémoire morte programmable effaçable) sur laquelle toutes les données appropriées du capteur sont stockées. En plus des informations mentionnée ci-dessus, d'autres exemples de données peuvent être stockées comme la tension d'alimentation à utiliser, la date du dernier étalonnage et les initiales de l'institut ou du fournisseur de service (par exemple le laboratoire d'étalonnage HBM) qui a effectué l’étalonnage.

Sécurité accrue pour votre mesure

La technologie du TEDS garantit simplifié et sécurité des mesures dans l'application : Les caractéristiques principales du capteur sont stockées sur le TEDS, l'amplificateur les lit et se règle en conséquence. Tout cela est possible sans aucun changement du câblage, c.-à-d. qu’ aucun câble supplémentaire est nécessaire. Pour utiliser le TEDS, l'amplificateur doit simplement être capable de lire le TEDS.

Le TEDS est une norme admise à l'échelle industrielle, non limitée seulement aux produits de HBM. Ceci signifie que les capteurs et les sondes des autres fabricants peuvent également être reliés aux appareils par l'intermédiaire du TEDS.

Immense économie possible en production et en fabrication

En plus d’une installation extrêmement simplifiée et d’un gain de temps obtenu, le TEDS offre de nombreux autres avantages en terme de gain: Si un capteur présente un défaut, il peut être identifié et remplacé immédiatement. La fatigante recherche du capteur en défaut et l'interruption consécutive de la production appartiennent maintenant au passé. Le capteur peut également être remplacé par un employé non formé car la chaîne de mesure n’a pas à être de nouveau ajustée. En activant simplement la fonction «Utilisation du TEDS automatiquement» l'amplificateur lira l'information capteur du TEDS et se règlera en conséquence. Cela garantit des temps d'installation et de maintenance rapides.

Adaptation ultérieure simple du TEDS

Même ajouter le TEDS sur des systèmes de mesure existants est chose facile. Le circuit est si compact qu'il peut facilement être inséré dans la prise ou le câble du capteur. De nombreuses sociétés ont déjà reconnu qu’équiper ultérieurement les capteurs pour les rendre intelligents procure d'excellentes occasions à augmenter l'efficacité. La norme TEDS est basée sur la norme industrielle IEEE 1451.4 et HBM a été impliqué d’une manière significative dans le développement de cette norme.

Avantages du TEDS en un coup d’oeil:

  • Gain de coût obtenu par des temps d'installation rigoureusement réduits et des mesures plus rapides grâce à technologie du Plug and Play
  • Action d'éviter de longs temps d'arrêt de production grâce à un temps de maintenance réduit et de faire moins de dépenses d'entretien grâce à des options diagnostiques améliorées (remplacement de capteur)
  • Configuration sans erreur du système de mesure
  • Plus grande fiabilité et une traçabilité améliorée de la mesure obtenues grâce à l'identification du capteur et à l'utilisation des données d’étalonnage.

Dongle TEDS pour écrire vos propres données

Avez-vous des demandes spéciales, comme vouloir écrire vos propres données dans le circuit TEDS, ou copier les calibres TEDS existants ? C'est facile en utilisant le dongle TEDS qui permet la lecture et l’écriture d'informations dans la mémoire du circuit TEDS. Ceci signifie que les modèles TEDS peuvent être facilement transférés à de nouveaux capteurs ou être archivés sur un PC.

Le dongle est simplement connecté au PC avec Windows par l'intermédiaire du port d'USB. Une alimentation additionnelle n'est pas nécessaire. Le logiciel nécessaire, «TEDS Editor», peut être trouvé gratuitement sur le CD-ROM (inclus avec la livraison) ou téléchargé sur www.hbm.com/support. Les valeurs caractéristiques peuvent également être éditées par les utilisateurs avec d'autres exigences, par exemple, si un capteur de force doit être utilisé avec un shunt. Il est également possible d'indiquer une fréquence de filtre pour l'application ou d'assigner un nom de voie.

Référence: 1786

Production Control with HBM

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.