Changer pour Perception rend le papier superflu.

Les tout derniers produits d'acquisition de données modernes haute vitesse de la gamme HBM Genesis HighSpeed rendent les enregistreurs à bande de papier superflus

De nombreux responsables d'essais, qui se servent de systèmes d'acquisition  de données Huate vitesse, croient qu'il est souvent plus simple d'utiliser un enregistrue à bande de papier pour évaluer rapidement les données d'essais plutôt que d'essayer d'examiner les résultats sur PC.

Toutefois, grâce à la gamme Genesis HighSpeed de chez HBM et à l'intriduction de sa dernière série GEN de systèmes d'acquisition de données conçus pour une large palette d'applications, tout cela appartient désormais au passé.

De nombreux systèmes d'acquisition de données de base raccordés sur PC sont limités car la vitesse de transmission des donénes vers le disque dur est exactement la même que celle de sortie des données depuis le disuqe dur. En d'autre reme, la relecture d'une mesure de 10 minutes effectuées sur toute la largeur de bande du disque dur nécessitera 10 minutes.

Les systèmes d'acquisition de données GEN présentent cependant une fonction brevetée appelée StatStream qui résout ce problème de débit. Avec StatStream, plusieurs flux parallèles de données réduits sont produits en temps réel lors de la mesure et enregistré avec les données brutes.

Si un bloc de 10 données de 10Go est affiché à l'écran, cet affichage est généré à partir d'un bloc de donées réduit. Tous les paramètres statistiques, comme les valeurs minimales et maximales, sont enregistrés avec les données pour être sûr que toute pointe d'interférence, même si elle n'est observée que sur un échantillon, soit toujours affichée. Lors d'un zoom avant sur les données, le système utilise des blocs de sous-données de taille croissante jusqu'à ce que les blocs de données brutes apparaissent finalement au niveau de l'échantillon.

Durant l'acquisition, le système génère des données StatSteam supplémentaires sans perte de performance, grâce à des processeurs de signaux numériques spéciaux. Ces informations supplémentaires n'augmentent la taille du bloc que de 3 à 4%, mais la relecture peut alors être jusqu'à 1000 fois plus rapide qu'avec les pC traditionnels. Un bloc de données de 8 Go apparait en seulement 3 secondes.

Les sytèmes d’acquisition de données HBM Genesis HighSpeed nommés GEN comportent également une fonction de « contrôle lors de l'enregistrement » qui permet aux produits de simuler la fonctionnalité d’un système utilisant du papier. Cela permet d’effectuer des évaluations et des analyses des données acquises lors des mesures et simule une version électronique de l’édition sur papier.

Une question sur Perception

Pour améliorer encore la fonctionnalité, la gamme HBM Genesis HighSpeed comprend le logiciel modulaire Perception qui est parfaitement adapté au matériel et à l'application de manière à former un véritable enregistreur électronique. Perception, dont plus de 1000 licences ont déjà été délivrées, constitue une solution personnalisée qui permet d'exporter les données mesurées dans 23 formats différents, soit namuellement pour des zones sélectionnées, soit automatiquement pour une série complète de mesures.

Cela signifie que les utilisateurs finaux peuvent préparer un rapport d'essai à l'aide des logicilels Microsoft Office standard puisque tous les affichages, indications, tableaux de curseurs et résultats calculés peuvent être transférés dans Word ou Excel. Pour des mises en page plus complexes, il est possible de créer un rapport complet dans Perception, puis d’enregistrer ce rapport avec les données. Perception améliore également également la préparation dynamique de rapports de sorte qu'il est possible, par exemple, d’entrer un numéro d’essai ou de spécimen automatiquement dans un en-tête ou un pied de page et de les mettre à jour si l’essai est répété.

Alternative de stockage

Les produits d’acquisition de données Genesis HighSpeed GEN de HBM offrent plusieurs alternatives pour éviter l’édition traditionnelle sur papier. 

Pour les signaux extrêmement rapides, il est possible d’enregistrer toute la mesure jusqu’à 32 Go dans la RAM, soit localement sur un disque dur, soit directement sur le serveur. Ainsi, l’enregistrement sur une minute de 64 voies avec 1 Méch/s par voie peut être sauvegardé dans la RAM.

Il existe également deux options de stockage sur disque dur avec des vitesses d’échantillonnage réduites. Il est possible d’enregistrer des blocs de données de toutes tailles à une vitesse d’échantillonnage pouvant atteindre 50 Méch/s (24 voies à 1 Méch/s chacune) sur le disque dur interne d’un ordinateur. Il est aussi possible de raccorder un disque dur SCSI externe à l’unité de base de la série GEN pour des applications relatives à la sécurité.

Avec une vitesse cumulée de 20 Méch/s, cette configuration fournit une acquisition de données fiable qui ne dépend pas des dysfonctionnements de Windows ou de l’ordinateur car elle est entièrement commandée par le système d’exploitation en temps réel de la série GEN.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.