Brancher et démarrer – TEDS : « Plug and Measure » avec identification capteur

La fonction « Plug and Play » devenue maintenant la norme dans le monde informatique a fait son entrée dans le monde de la technique de mesure professionnelle. Grâce à l’identification capteur par TEDS (Transducer Electronic Data Sheet) développée en collaboration avec HBM, une technologie, permettant aux métrologues des mesures précises en pas plus de 30 secondes, a vu le jour.

Toutefois, « Plug and Measure » permet plus qu’un simple « brancher et démarrer ». Une mesure avec TEDS garantit, en complément d’une configuration simple et rapide de chaînes de mesure, également des valeurs mesurées fiables à chaque mesure, même lors d’un changement fréquent des structures soumises à la mesure et des tâches de mesure ou en présence d’un nombre de capteurs utilisés important.

De plus, les caractéristiques de tout capteur sont sauvegardées dans le capteur correspondant sous forme de fiche technique électronique.

L’amplificateur de mesure peut lire ces données et mettre immédiatement les réglages corrects en œuvre. L’utilisateur obtient ainsi immédiatement des mesures dans l’unité correcte sans avoir à intervenir.

Ici TEDS joue des muscles …

Partout où des mesures complexes, avec des structures et des tâches de mesure changeant fréquemment sont réalisées ou des composants de technique de mesure sont intégrés à des machines complexes, TEDS assure, dès à présent, des mesures simplifiées et plus rapides avec des résultats absolument fiables pour une sécurité accrue.

Dans les laboratoires de développement, dans la production et le contrôle de la production ainsi que la conception automobile, TEDS montre ce dont il est capable, comme pour les étalonnages avec des capteurs de référence ou lors de mesures sur demande effectuées par des prestataires de services sur site chez leurs clients. Et partout où une manipulation simplifiée et une sécurité accrue sont exigées.

Solution puissante : la technologie « Zero Wire » de HBM

HBM se sert également des câbles standard de tous les capteurs à câble de contre-réaction (capteurs à jauges en technique 6 fils, capteurs inductifs et capteurs de température Pt100) pour la transmission de données TEDS. Des fils supplémentaires ne sont pas nécessaires dans le câble. Une commutation intelligente (que HBM a d’ailleurs faite breveter) entre le mode de mesure analogique et le mode d’identification numérique est ainsi possible.

Comme les connecteurs et les câbles sont identiques, les composants à TEDS peuvent être combinés à des composants intégrant une technique classique. L’équipement à postériori de capteurs disponibles sans câble supplémentaire est également possible. 

Quelles sont les données disponibles dans la mémoire TEDS ?

La puce TEDS n'enregistre que des données sur le capteur proprement dit : type de capteur, constructeur et numéro d’identification dans la zone de base selon la norme IEEE1451.4. La seconde zone mémoire comporte les données définies par le constructeur. Pour les données les plus importantes, telles que les grandeurs de mesure, les étendues de mesure et les valeurs caractéristiques, cette norme prévoit des modèles interprétés de manière unique par les divers amplificateurs de mesure. La troisième zone décrit l’utilisateur lui-même, par exemple, les paramètres de filtrage, le zéro et un bref commentaire. L’écriture des données a lieu par le biais d'un éditeur TEDS proposé par HBM.

Brancher et démarrer avec HBM …

HBM fournit des capteurs nouveaux équipés de TEDS, l'équipement à postériori de TEDS sur des capteurs existant déjà, des modules TEDS pour l'équipement à postériori de divers capteurs, même ceux d'autres constructeurs, l'éditeur TEDS pour la programmation des modules TEDS et des amplificateurs de mesure capables de lire les données TEDS.

Norme

La fonctionnalité TEDS est définie dans la norme IEEE 1451.4. ratifiée fin 2004. HBM a participé activement à l’élaboration de cette norme et fait donc partie des pionniers de la technique de mesure mettant aujourd’hui déjà TEDS en œuvre dans des produits avec succès.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.