Surveillance de la statue El Giraldillo à Séville
El Giraldillo est une sculpture en bronze de 5 m de haut et pesant 2000 kg qui se trouve au sommet du clocher de la cathédrale El Gilraldad de Séville. Ce clocher de 98 m de haut est un ancien minaret des almohades et sa construction date de 1184, il constituait la tour la plus haute du monde. Outre sa fonction décorative, le Giraldillo sert, depuis 1568, également de girouette à cet endroit qui est le point culminant de la ville.
Entre 1999 et 2005, dans le cadre du projet de restauration, un système de surveillance a été installé pour permettre de détecter à temps d'éventuelles détérioration de la structure durant les travaux de restauration nécessaires.
La section Construction de la « Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla » (Ecole Supérieure d'Ingénieurs de Séville) a choisi le système d'amplification de mesure MGCplus pour surveiller les changements mécaniques au niveau de la structure.
En collaboration avec HBM, divers capteurs ont été installés pour l'enregistrement des états mécaniques les plus importants associés au comportement mécanique de la structure (déplacements, contraintes mécaniques, moments de flexion, couples, accélérations). Sur le mât porteur de la girouette, ont été installés : trois ponts complets de jauges pour mesurer les moments de flexion et les couples, des capteurs d'accélération destinés à l'analyse des mouvements de l'édifice et des inclinomètres pour détecter les tendances d'inclinaison du mât à long terme. Afin d'établir une relation entre les principales mesures mécaniques et les conditions extérieures, la vitesse du vent et son sens, la température et l'humidité ambiante ont également été mesurés.
De plus, des capteurs de corrosion ont été installés, afin de détecter d'éventuelles réactions chimiques au niveau des points de liaison de différents métaux.

Fig. 1: Chaîne de mesure destinée à la surveillance à distance d'El Giraldillo. Les données sont transmises par réseau WiFi™ à l'université de Séville
Tous les signaux de mesure sont analysés par un amplificateur de mesure MGCplus et enregistrés sur un disque dur du CP42 interrogeable par l'université via une liaison WIFI sur une distnace 2,8 km.
Le succès du projet repose sur une étroite collaboration avec notre partenaire HBM Ibérica, qui nous a secondé notablement lors de l'installation des capteurs, du câblage et du système de mesure.