Transmission innovante : Nouveau banc d'essai d'entraînement chez SIEMENS A&D en utilisant la technologie de mesure HBM
SCANIA le fabricant Suédois de camions tire profit de la extrême disponibilité de son nouveau banc d'essai pour tester les commandes d'essieux arrières et ceci grâce à l'utilisation d'un concept innovateur de transmission. Lisez en plus au sujet du rôle joué par les capteurs de couple HBM dans le banc d'essai développé par SIEMENS A&D.
En tant que partenaire de l’industrie automobile, Siemens A&D propose dans le monde entier, avec son département « systèmes d’essai de véhicules », des solutions innovantes pour l’essai de véhicules et de composants de véhicules. En utilisant la dernière technologie de mesure de couple de HBM, il a été possible d’emprunter de nouvelles voies afin de concevoir un banc d’essai de boîte de vitesses pour la société SCANIA en Suède.
Un banc d’essai à 4 machines a ainsi été installé dans le centre technique SCANIA à Södertälje (Suède) pour déterminer les données relatives à la fatigue, à la durée de vie et au fonctionnement de boîtes de vitesses d’essieu arrière de poids lourds. Ce banc d’essai permet de développer des boîtes de vitesses d’essieu arrière, en particulier pour les gros poids lourds avec et sans essieu-tandem. C’est pour cette raison que la chambre d’essai doit comprendre 4 machines électriques servant d’unités d’entraînement et de charge.Avec son système de régulation rapide (CATSTC), sa commande de banc d’essai robuste et un système d’automatisation flexible (CATSNT), ce banc d’essai dispose d’une grande fonctionnalité pour pouvoir maîtriser les diverses configurations de machines (marche avec 2, 3 ou 4 machines) ainsi que les modes de régulation associés dans la dynamique souhaitée.