Bancs d'essai moteurs : Les capteurs de références HBM garantissent des résultats de mesure fiables dans le système d’étalonnage
Le capteur de référence TB2 de HBM garantit des résultats de mesure de haute précision dans un système d'étalonnage de couple d'un nouveau genre pour les bancs d'essais moteurs.
Le capteur de référence TB2 de chez HBM garantit des résultats de mesure de haute précision dans un nouveau système d’étalonnage en couple sur les bancs d'essai moteurs. Le système TORQCAL de la société HORIBA Automotive Test Systems (ATS) permet un étalonnage entièrement automatisé tout en garantissant une meilleure précision.
Ainsi les temps de préparation plus petits peuvent contribuer à des gains de temps et une plus grande performance dans le développement des moteurs. Dans le système TORQCAL, les capteurs de couple de référence TB2 de HBM veillent également à la fiabilité et à la précision de l’étalonnage. Le TB2 garantit ainsi le rattachement à la norme nationale. HORIBA ATS se place avec le TB2 à la tête de la technologie et se positionne sur le marché des bancs d’essais performants.
En plus de sa précision élevée, le capteur TB2 se distingue particulièrement par sa très faible sensibilité aux influences parasites comme les moments de flexion et les forces transversales. Sa sensibilité aux influences environnementales, comme par ex. les variations de température, est également extrêmement faible ce qui est possible grâce à la géométrie de son corps d’épreuve.
Lors de la conception générale de son système TORQCAL, HORIBA ATS a pris de nouveaux chemins. Ainsi, des accouplements à lamelles non réactifs et un dispositif d'alignement avec des têtes de positionnement permettent le découplage des influences parasites. Un système de leviers avec masses et vérins compacts pneumatiques génère la production automatisée du couple. Cette construction garantit en outre une stabilité élevée du couple ce qui est important pour la valeur d’étalonnage.