Les capteurs de force précis comme le S2M impactent fortement à la fois vers de nouveaux champs d’application toujours plus larges mais aussi l'efficacité des processus de fabrication, comme le démontre le graphique de la figure 1.
Pour le contrôle qualité, la force à mesurer est indiquée sur l'axe des abscisses. Le nombre de pièces produites est indiqué sur l'axe des ordonnées.
La dispersion des pièces produites est distribuée selon la loi de Gauss bien connue. Les lignes vertes, indiquant les tolérances permises, sont représentées dans les diagrammes, et l'incertitude de mesure de la chaîne de mesure de force peut être observée à gauche et à droite de ces limites en rouge.
L'exactitude de mesure du capteur doit être déterminée pour permettre d’évaluer le processus. Pour mettre en œuvre une évaluation « Bon/Mauvais », les composants peuvent être seulement évalués comme OK quand ils se trouvent dans la plage de points de consigne en dessous de la tolérance de mesure, indiquée dans les diagrammes par les lignes hachées bleues.
Il est évident que le nombre de pièces, qui peuvent être tolérées, augmente avec l'augmentation de la précision de mesure. En d'autres termes : Le nombre de pièces à rejeter dépend également de l'exactitude de mesure de la chaîne de mesure de force.