Raccordement d'une jauge de fissuration
Il y a deux types différents de jauges de fissuration : La jauge RDS22 se compose des fils conducteurs reliés en parallèle qui se couperons si la fissure s’élargit sous la jauge.
Ceci augmentera graduellement la résistance électrique de la jauge de contrainte quand la fissure s’étend. Les types RDS20 et RDS40 se composent de fils électriquement isolées, c.a.d que pendant que la fissure s’étend, les différents circuits seront interrompus. Si les circuits sont en contact individuellement, la direction dans laquelle l'écartement s’élargit peut être détectée.
La manière la plus facile de détecter les signaux des jauges de fissuration (RDS) est avec de faire une mesure de résistance. Des mesures directes de résistance de ce type peuvent être prises avec beaucoup d'amplificateurs HBM (par exemple MGCplus ou Spider8 avec les modules appropriés).
La résistance résultante (R) des RDS dépend du nombre de liens déchirés et peut facilement être calculée. Dans ce cas-ci un nombre de résistances identiques (Ri) sont reliées en parallèle :
![]()
Si une ligne de la grille est interrompue, ceci est décrit par
![]()
Cependant, la mesure peut être effectuée aussi avec un amplificateur de mesure pour jauges de contrainte. Le schéma du circuit montre comment la jauge RDS doit être complétée pour obtenir un changement de résistance qui est intérieur à la plage de mesure d'un amplificateur pour jauges de contrainte en quart de pont.
Pour réduire au minimum les effets de la température, des résistances fixes stables en température ou des jauges devraient être utilisés comme résistances de complément. Une plus grande sensibilité peut être obtenue en choisissant une résistance parallèle avec une valeur de résistance plus élevée.